自动化

工厂自动化

机器人、输送机系统、组装和搬运生产线以及包括有源元件和无源元件在内的工业网络和控制系统。


在汽车工业中的应用

RAPIDCHARGE FRIGOFRANCE …

更多


整合办公室和工业网络

Rainer Schmidt & Simon Seereiner

更多


如钢铁般可靠的接头-SIDMAR

在SIDMAR钢铁生产厂中的以太网交换机和HARTING RJ 工业系统综合布线网络

更多


在最小空间内实现自动化

Reis-Robots中的 Han DD®和Han-Modular®

更多


带以太网的旋转驱动器

HARTING以太网M12中的高科技设备

更多


带智能接头的自动化行李搬运设备

2000年,西门子德马泰克对马德里Barajas机场进行了扩展。在扩展的过程中,西门子德马泰克安装自动行李处理系统(BHS)。  …

更多


SEW-EURODRIVE驱动技术用接头

“一步一步走向未来”

更多


位于Zentis的分散装置

ZENTIS 公司的总部位于亚琛,在欧洲是乳制品和面包生产的领先公司之一,同时也进行果酱和糖果的生产。

更多


能量传输的趋势

机械和工厂工程师将会实施分布式的I/O 设备以及跨标准化接口的功能。他们的目标是彻底改变传统的安装技术,同时降低成本。

更多


带Han® PowerSwitch的电源管理设备

生产针对未来市场的高科技产品,需要使用复杂的,但高效的制造工艺。在新的控制和布线概念的帮助下,这些工艺可以有效的实施。

更多


带Han-Drive®的马达接头

在机械工程中,已经越来越多的开始应用模块化设计。功能设备都要进行预组装,然后在现场在进行组装。然而,在组装时,必须将单独的模块组合成一个功能设备。这适用于机械附件和电气连接。 在 …

更多


机器网络的独立应用布线

一切都将保持不变。如果你知道如何安装现场总线,那么也能够安装以太网!对于HARTING来说,以太网出现所面临的第一个挑战是要为连接器问题提供适当的解决方案。RJ工业在此所设定的标准 …

更多


以太网连接性-适合工业应用

以太网是工业自动化技术的驱动力,它已成为创新的代名词。如“垂直整合”,“网络融合”,“基于PC的控制”或“关于各个领域的设备的主页”等等,这些标语都讨论了各个产品的特点。它的背后 …

更多


包装机中的模块连接器系统

今天的模块化包装设备需要灵活的接口。HARTING连接器系列Han模块化®一直在将这种趋势变成行动。

更多


带Han-Brid®接口的角度编码器

高分辨率角度编码器可以作为PROFIBUS和CANbus接口。Han-Brid®连接器可以确保一种简单,标准化的传输介质连接。

更多