详细信息
12. 五月 2016
模块化设备使用的高性能连接
新型免工具Han®ES Press快速端接技术/在设备中实现精密模块连接的固定机架
2016年5月9日,上海 ---浩亭在汉诺威工业博览会上推出了一系列新接口,用于模块化的设备,从而节省用户的时间和费用。 浩亭开发了一种新的连接器Han® ES Press,它基于一个笼式弹簧接线端子,实现快速地免工具安装和带预制跳线的触点桥接。制造商逐渐扩大模块式连接器的使用范围:在模块化设备中Han®对接机架实现组件的集中配合和精密连接。当所用电缆的导线截面在10到35平方毫米之间,Han-Modular®系列的PE模块被用作接地端子。
浩亭在2016年HMI推出了一种基于笼式弹簧接线端子的新Han®ES Press端接技术。与其它同类型的终端技术不同,Han®ES笼式弹簧接线端子进行了预加载。用户只需要移动一个作动器到接触室,再闭合导体周围的笼式弹簧接线端子,实现高拉伸强度、耐振动和可靠的连接。由于笼式弹簧接线端子的预加载,无需用户用力将导体插入接触室。
因此,Han® ES Press用于带/不带套圈的导体端接,其效果理想。此外,通过接触插芯,用户可选择潜在乘法或电机控制的星形/三角形线路。这通过(纵向和横向)跳线桥实现,可插入绝缘体。Han® ES Press可用于外壳尺寸为Han®6 B、10B、16 B和24 B的版本。所有产品兼容Han®E、ES和ESS系列的其它插芯。
其它亮点 - Han®对接机架
浩亭的Han®对接机架将成为展会上的一大亮点。Han®对接机架是一个浮动式塑料机架,可以集成Han-Modular®产品约50个接口。对接机架可安装2至6个模块,可根据用户要求进行设置。 Han-Modular®加上对接机架为多种模块化设备和系统提供理想接口。该系列产品包括高达200 A的电源模块、高密度信号模块、所有已知的以太网接口和其他可靠的通信接口。一个很好的应用实例是威图的电池储存柜,Han®对接机架实现了存储单元可靠和安全的插入式连接。
PE模块让电源连接器不再需要特种电缆
通过为大型PE截面(10 至35平方毫米)提供可插拔连接模块,浩亭扩大了Han-Modular®系列。Han-Modular®铰链机架具有两个集成PE连接,横截面积为0.5至10平方毫米。新的PE模块意味着横截面积为10至35平方毫米的模块可以采用插拨的方式。精简的PE不再需要特种电缆。在铰链机架上简单安装PE模块,在PE触点、铰链支架和外壳之间实现了安全的电气连接。保护导体重要,符合IEC 61984标准。
图片说明1:采用Han® ES Press新快速端接技术的接触插芯。轻轻按下执行器(蓝色),安全接触导体。在开关柜安装时,可以使用新技术。
图片说明2: Han®对接机架是一个浮动式塑料机架,可以集成Han®模块产品系列约50个接口。。
图片说明3:通过为大型PE截面(10 至35平方毫米)提供可插拔连接模块,浩亭扩大了Han-Modular®系列。
更多新闻及图片请访问:
www.HARTING.com/en/news/pressfolder/hannover-messe-2016