详细信息

23. 十一月 2017

浩亭用连接技术定义智造未来

 从1945年创始人Wilhelm Harting 研发出Han®连接器开始,70多年来浩亭一直是高性能连接技术的代名词,为工业应用和产品技术提供稳固的基础。而近年来,随着智能化,数字化技术快速兴起,制造业也经历着巨大的挑战和变革,彼时作为幕后英雄浩亭依然坚守在创新前沿,并通过模块化,数字化,集成化等技术成果,为企业新时代的发展护航。

  六大技术主流

  在11月落幕的工博会工业自动化(IAS)展上,浩亭除了全面展示创新产品和解决方案,以及应用到实际行业中的综合能力,还重磅呈现整合智慧工厂的六大技术主流,即模块化、微型化、定制化、数字化、可识别,集成化。

  连接类产品应用领域广泛,产品规格多样,针对不同场合产品如果不能专业、灵活的配置,则无疑会增加用户的库存压力和使用成本。而模块化为机器和设备设计连接器提供了理想的选择。以浩亭最负盛名的Han-Modular® 系列为例。Han-Modular®系列可以在一个标准尺寸的工业连接器外壳中灵活组装单个模块,无论是传输信号、数据、电力还是压缩空气,均可用一个连接器完成。Han-Modular®系列有100多种独立模块,可以满足工业应用的各种需求。此外,浩亭推出的Han®金属气动模块也是模块化技术的典范,为用户带来全新的应用体验。

浩亭大中华总经理马艾伦博士

  浩亭大中华总经理马艾伦博士介绍说,模块化是浩亭20多年来致力发展的重点,迄今公司每年都会推出新的模块,内拔插次数高达1万次以上,全面升级而且上下兼容,适用于当前工业4.0对柔性产线的要求。当然,除了模块化的灵活组合,浩亭也会提供灵活的定制产品和解决方案,以满足客户个性化需要。

  微型化则是浩亭针对工控领域和互联网需求结合而发展的技术方向,浩亭的超级英雄家族M8 D编码连接器,T1 Industrial®单对以太网,ix Industrial® 以太网标准接口,是高速、可靠的微型化接口范本。值得一提的是,浩亭不仅是微型化连接的生产者,还是微型化产品标准的起草者和推动者。微型化不仅使得经济可靠,还出于成本的考量和技术能力与效率的提升,这样可以让研发走的更远,也为下一代连接器做准备。

  敲开数字化之门

  数字化是工业4.0的基础,工业生产的数字化推进需要现场层面更智能的硬件。浩亭的RIFD解决方案能将工厂模块和产品需求识别并表达出来,工业级交换机等系统支持数据及其分析的分散式收集,真正的将生产和IT应用的逐步联系起来,提供透明的实时生产,并可在生产或维护中使用传感信息。

  当然要诠释浩亭的数字化实践,HARTING MICA(模块化工业计算架构)无疑是最佳脚本。MICA是浩亭IT软件开发部门研发的一个开放的模块化平台,可以对硬件、软件和接口/界面进行定制。MICA能够收集机器运行数据,对其进行分析和处理,从而针对预测性维护管理和永久状态监控进行运行监控、数据传输,简便地使机器实现数字化。客户能够快速将构想转化为创新解决方案并付诸实践。

  2015年6月,浩亭与MICA的初始用户共同创建了MICA.network网络用户社区,目前已吸引60多家合作伙伴的参与,基于MICA的应用涉及设备状态监控、预防性维护、雾计算、人机界面以及远程服务,能源管理、远程广域网(LoRaWAN)、SoftPLC、RFID目标检测等领域。在国内的一些展览中,我们都可以看到绍德公司(SALT ANDPEPPER)的案例。绍德公司采用MICA的OEE监控系统,可以将现有设备与生产信息完全自动读取和整理出OEE数据,帮助企业实时掌握生产状态并做出及时有效的优化调整,提升生产效率和改善流程。

  马博士坦言,下一步的目标就发展中国的MICA.network,应用MICA的系统集成商或基于MICA平台进行开发的软件厂商都可以成为MICA.network的伙伴。“当前最大的难题是MICA在中国仍是一个新鲜事物,应用案例尚不足。未来我们将通过强化对系统集成商的培训等方式,推进MICA在中国市场的发展。”此外,马博士表示浩亭也将加强与IBM,Microsoft的合作,借助IBM Watson,Microsoft Azure云平台搭建更多的MICA应用场景。

  从工业连接技术的领先制造商,到引领数字化变革的先锋,浩亭期待用更多的创新技术和智能制造方案,助力中国客户共同前行。