详细信息
06. 十二月 2017
自动化:浩亭全新矩形电流传感器——性能强劲
可在极端温度条件使用/可靠地防止干扰
上海,2017年12月6日——凭借其强大的测量能力,这些电流传感器改善了自动化生产场景中电气设备使用的监控和质量。举例来说,这些传感器精确地说明了一台传动装置的电流消耗情况。控制装置可将数据与其他过程参数进行比较,提供关于可能故障的信息。这样一来,在发生错误之前即可通过系统监测进行干预。浩亭在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives Fair(11月28日至30日;10号展厅/140号展台)上展示了HCME系列传感器。
电流传感器和互感器在设备的预测性维护中扮演着十分重要的角色。浩亭互感器可以:
· 通过描绘工业设备中各类电机的电流消耗情况来加速诊断
· 监控蓄电池设备和电镀系统的电流
· 帮助监测电气设备发挥作用、温度参数十分关键的过程
· 通过测量结果触发网格更换系统的使用。
即使在更简单类型的电流传感器中,性能和微型化也取得了巨大的进步。因此,增加生产机器中传感器的密度就变得更简单。
浩亭通过HCME开发了一系列按照直接成像——开环——原理工作的设备,并采用了矩形芯。这些设备达到了很高的精度。而在许多装置中,这种精度只有通过相当昂贵的补偿式电流互感器(±0.5%)才能获得。矩形形状为传感器节省空间。此外,由于可以很容易地安装在电源轨上,它们还加快了安装和组装的速度。
电流传感器为变频器的监控提供了简单而紧凑的解决方案。能源行业输变电应用多年的实践证明,它们也可以承载自动化和机械工程领域的成果。
它们是有相似之处的:为了给工作的设备提供电源,机械工程也越来越依赖于电源轨;这些电源轨通常由铝制成,可以使用传感器进行监控。凭借HCME系列,浩亭优化了母线上安装的开环传感器。从而使设备的尺寸非常紧凑:宽6厘米、宽14.5厘米。这些导轨的馈通尺寸为不超过64毫米宽,21毫米高(可能采用特殊形式)。此外,安装凸耳可插入壳体内,借助于该安装凸耳,可以使用两个螺钉在直接电流轨上应用这些传感器。
可在极端温度条件使用
从-40°C至+ 85°C,其拥有很宽泛的工作温度范围。因此,即使在极端的环境条件下,也可以使用。凭借其高可靠性,这些传感器非常适合在变频器以及向高性能负载供电等应用中使用。此外,HCME电流互感器配有可靠防护以抵御干扰,例如,可防止受到由外部载流线路磁场所引起干扰的影响。
HCME代表浩亭开环霍尔电流传感器。该系列包括7个电流不超过5500安培的测量传感器。可测量频率0到50 kHz之间的直流和交流电流。也就是说,其性能也已可与带宽范围在0-100 kHz之间的补偿电流传感器媲美。
欲了解更多信息,请访问:https://www.sps.harting.com/
欲了解更多相关新闻,请访问:http://www.harting.com/en/news/pressfolder/sps
由于具有高可靠性,这些传感器非常适合在变频器以及向高性能负载供电等应用中使用。
HCME系列浩亭开环霍尔电流传感器:这些设备可在0至50 kHz的频率范围内测量高达5500安培的电流。