详细信息
18. 一月 2018
带智能连接的储能系统
凭借能源技术的进步,特别是能源管理方面的进步,存储容量的重要性日益凸显。目前储能装置主要应用于工业领域,主要用于负载补偿和短期提供大量电力。
东莞市振华新能源科技有限公司是一家专业从事能源技术的公司,核心业务包括锂离子电池产品的研究、设计和生产等。能量储存系统(ESS)以单位储能为单元,再进行集成的单元式储能系统。一个模块可以存储大约2.4千瓦时的电能。几个不同的模块可以并排放置在机架中,并配有性能和数据传输接口。模块化方法有助于ESS的标准化,使其能够快速灵活地适应用户的要求。
模块化储能系统具有可扩展性,可快速设置,易于维护。
如果具有简单并且实用的接口,便可灵活的部署集成ESS。配有Han-Modular®对接框架的ESS插入元件可以方便地插入存储柜的导轨中。使用“盲插”,插入时能量存储单元自动连接到框架的电源和控制总线,组装整个系统不需要更多步骤。
在振华新能源的应用中,浩亭连接器模块不仅满足灵活性,还可满足安全通信和稳定性的要求。得益于Han-Modular® 的多种选择,他们还合理化了系统的设计,并促进ESS的进一步发展。