详细信息

18. 一月 2018

防爆区域的有效连接

 具有高爆炸危险的环境(防爆区域)必须符合特殊的安全要求。浩亭可提供符合1类和2类防爆区域点火保护安全要求的连接器。可集成到低压开关柜、发电机或泵控制系统中,而不需要更换外壳。

  石油和天然气平台需要环境数据以监测其设施,例如温度和气体浓度。并通过移动设备收集此信息。为了将其数据和信号传输到设施控制中心,需要将这些设备安装在平台上不同的位置。检测器连接速度越快,移动性就越大。

  在“防爆”区域更换有缺陷的负载较为复杂:必须关闭电源,卸载有缺陷的设备,并且必须安装更换设备。在硬接线的情况下,所有的插芯都必须单独拧紧或连接。而连接器则缩短了反应时间。它们是防触碰的,因此不需要专业人员进行初始组装和更换部件。安装人员也不需要专门的工具。加速更换,同时保持所有安全功能。

  本质安全防爆是基于本安电路内功率的限制,允许电气设备即使在易爆环境中也能安全运行。

  Han® Ex防爆连接器符合在潜在爆炸性环境中使用的材料标准(DIN EN 60 079-0)。空气和爬电距离允许连接器用于本质安全电路中。

  由于“防爆”设备的要求很高,许多操作者不愿意修改现有的“防爆”连接器。因此,仅可以利用现有开孔进行升级。针对此,Han® Ex 防爆系列解决了空间问题,线到线的外壳可以直接插入耐压外壳外部。