详细信息

02. 三月 2018

高科技功能“打包”

  特高频RFID射频识别应用极为强大、快速,并且能够实现远距离识别。浩亭技术集团正致力于为极端环境中的特高频RFID应用制定全面的解决方案。

  无论在多么恶劣的环境中,我们总能找到浩亭元部件的身影。如今,浩亭将多年在连接器技术领域的努力成果运用到行业标准的RFID组件上来。

 RFID指的是通过无线电波对物体进行识别。企业若要通过进一步优化自身的生产流程和库存水平从而保持竞争优势,这是必然要走的一步。RFID技术优点突出,通过显著提高数据透明度从而实现更高的效率。

  目前,市场上有四种不同的RFID技术。

  •  LF(低频),读取距离为几毫米

  •  HF(13.56 MHz;高频),读取距离最大约10厘米

  •  UHF(865 MHz;特高频),读取距离 1厘米至15米以上

  •  SHF (2.4 GHz)读取距离10米以上;但转发器须使用电池

  浩亭主要开发能够应对严酷环境,可以永久使用的元部件。从RFID的角度而言,“严酷”指的是极端的温度和温度波动,环境中有大量的金属物或液体,元部件受到污染或者多个物体的并行快速检测。特高频是这些环境的最佳解决方案:快速,无电池可永久使用,具有金属环境中最佳识别率。

  许多客户的心中往往不止仅有一种用途,如识别机器中的工具或工件,物流配送流程也在他们考虑的范围之列,这时,特高频RFID的最大优点便能得以发挥:1厘米至15米的读取距离,无需使用电池!

  在过去,我们需要运用不同的技术才能实现这一目标,但使用多种技术必然推高了成本。如今,我们可以有效利用标准化特高频RFID系统。这降低了所采用的解决方案的复杂性,在确保更高的可靠性和轻松维护的同时降低了成本。