详细信息

02. 四月 2018

浩亭与您相约德国汉诺威工业博览会

2018年4月23日至27日,浩亭技术集团将携众多新产品和解决方案再次现身汉诺威工业博览会。今年的汉诺威,浩亭将以全新的口号“集成化工业——连接与协作”参展,为了呈现浩亭的工业实力,浩亭的众多新产品及解决方案,Rinspeed的“Snap”概念车,模块化连接器都将悉数亮相。

  浩亭展位

  11号馆C13

  精诚合作 携手共赢

  今年汉诺威,浩亭将展示强大的“朋友圈”,浩亭将与来自MICA.Network的合作伙伴以及瑞士汽车制造商Rinspeed共同展示合作伙伴是如何为客户创造附加价值的。目前,有24家合作伙伴企业参与MICA.Network合作,并在MICA®(网址:www.mica.network)的基础上提供约29个工业4.0应用案例,实力突显集成化工业伙伴关系的重要性。

  Snap概念车

  快速充电技术

 

  作为最夺目的技术承载者,今年的浩亭展位将再次展示Rinspeed这深具远见的概念车型。革命性的“Snap”是一种可根据应用要求和客户意愿更换车内结构的电动汽车。瑞士汽车专家Rinspeed将在汉诺威工业展上展示其全新的“Snap”概念车。Rinspeed已连续第三次选择浩亭创新技术。这一次,浩亭这家族企业将展示为"Snap"提供的快速环保充电技术。

  连接随心所欲

  咔嗒一下即OK

 

  浩亭连接器兼具安全、快捷的优势,展会上,浩亭将展示丰富的连接器解决方案,近几年,浩亭不断拓展其基于快速和可靠PushPull推拉式锁定系统的模块化连接器产品系列。浩亭的推挽式连接器解决方案已在三种工业连接上实现成功部署。连接方便快捷是连接器的重要特质,浩亭将以针对性的方式为设备连接产品系列推出无需工具即可轻松锁定就位且可轻松断开连接的新型连接器产品。浩亭以PushPull Easy为代表的产品连接快捷且完全可靠。

  Han-Eco®连接器

  超凡的兼容性

 

  此外,浩亭采用高性能塑料外壳的Han-Eco®连接器系列现已与行业标准Han® B实现全面兼容,由此确保用于工业环境的Han-Eco® B实现完全向后兼容。用户可将塑料和/或金属材料作为其相关成本和质量要求的一部分加以利用。现有的生产测试设施仍可用于这两种外壳型号。

  塑料的使用还增加了耐腐蚀性能。与金属材料相比,采用符合UL94 V0耐火标准要求的高性能塑料可以让外壳重量减少大约一半。

  Mini连接器

  面向未来通信

 

  浩亭将在汉诺威工业博览会上展示为现在和未来以太网通信推出的产品和技术。为了向设备制造商提供适应其实现小型化的接口,浩亭的ix Industrial®尽管体积更小但性能更加强劲——并且速度高达10GBit。对于运营方必须考虑运营供货或其他环境影响的应用,运营方可以利用浩亭的M8 D-编码在M12无法安装的使用地点为传感器提供快速以太网连接。

  这种思路并未止步于器件外壳之前。这种“diet size”的小型化也适用于印刷电路板。此时,M12 Magnetics可实现高达30%的空间节省,并通过变压器的巧妙整合简化了布线。

  Han® 配置器

  定制接口设计

 

  浩亭用于工业连接器的Han®配置器也将亮相展会,机器设计人员利用该配置器可从相关接口快速获取所有必要信息和决策相关数据。用户仅需输入插针数量、所需电压和电流3个参数即可获得初步解决方案。既可接受该方案,也可对其进一步完善。只需点击几下鼠标,就可获得同样水平的替代方案。

  尽管需求日益复杂,产品多样化程度也越来越高,不管用户选择何种方式,Han®配置器都能够轻松把握“连接器”的关键所在。最大的帮助在于通过3D模型实现组件选型连续可视化获得的明确效果。除了输入技术数据外,配置器还会考虑以前所作的任何决策。与先前所作选型不匹配的零件将不再作为选项显示。由此避免了组件组合错误的问题。

  如欲了解更多浩亭资讯,请长按以下二维码浏览浩亭官网