详细信息

13. 四月 2018

连接器与硬接线怎么选?

选连接器OR硬接线?这是一个问题。浩亭将用事实告诉你答案,连接器是不二之选。

  连接器VS硬接线

  1、第一回合:灵活性

  连接器系列提供更人性化和专业性更强的应用选择,进一步提高可靠性和便利性。连接器提供良好的机械稳定性,并且可以在 多种情况下使用,如高防护、温度和振动,耐恶劣天气、耐用性和 多终端选项。大多数矩形连接器采用模块化结构,用户可对其进行 配置。采用不同的插芯,每个连接器都可以配置用于不同的信号和 电源,或不同的传输介质组合:电源、信号、光纤、同轴,D-Sub 和气动。最近的创新应用,如quick lock接线模块,点击即连接和顶部扭锁使安装和维护更快,比以往更简单。

  大多数工业设备,无论室内或室外应用,在部件和子系统之间包含大量的电气布线。设备生产时,OEM设备制造商通常在工厂组装并测试,然后进行拆卸、运输并在客户场地进行组装。使用硬接线,意味着在运输前需要拆卸每个连接(通常有几百个连接),并在运到客户场地后再进行连接安装,这需要大量的劳动力。如果在最后的安装过程中出现接线错误,可能导致设备启动时损坏,或者造成生 产延误和产生大量的额外费用来诊断和纠正错误。

  2、第二回合:模块化设计

  在产品生命周期的每个阶段,基于连接器的布线都胜于硬接线。

  连接器布线与模块化的机械设计完美互补。模块化,设备和工厂系统由相互关联的功能模块组成,相比传统的单一设计方法,模块化 更经济、有效。标准部件,如控制面板、电机组件和配电箱可以预先安装,在最后的组装将预测件和连接器插接一起。

  过去,光纤电缆、气动软管和电气布线通过护套和硬接线连接到打印头和其他部件,如墨水分配器。然而,拆卸打印头始终是一个重要工作。通过在模块化连接器集成这些输入,打印头现在可以快速拆卸并重新连接,从而适应更快的组装和维修。比如浩亭的Han-Power® T连接器,使电机的安装或更换为即插即用的操作,极大地减少了停机时间或接线错误的风险。

  3、第三回合:空间利用率

  预制连接器布线组件允许对电缆长度进行精确、可重复测量。可以由低工资的工人或承包商完成基于连接器的线束连接,而无需电工组装,从而节约成本。安装时,他们需要很少的刚性或半刚性导管,保护点对点布线不受损害,如果损害将需要大量的重新布线。由于设备内电源和信号经常变化,可以对单个连接器进行独立配置以适应不同的直流电压或交/直流电源。否则,在一个控制柜中安装多个接线端子,需要额外的人力和材料,并占据更多的空间。节省人工的另外一个示例:浩亭的Han-Yellock®连接器只需要公压接头,通过在连接器内部使用多头插芯,每根电线的电气进线可以提供最多五个触点。

  4、第四回合:成本

  为什么还有OEM厂商使用硬接线?原因是厂商畏惧要在制程中作出重大改变。其他人可能不完全理解硬接线系统现场装配的成本,他们认为连接器是材料清单中的额外选购件,他们的客户只愿意按最低标价购买。然而,大多数OEM厂商通过比较用硬接线和连接器,发现连接器更能节省时间和金钱,连接器的布线费用大多数只发生一次,与硬接线相比,由于每次接线可能会发生错误,硬接线的布线费用是经常性和不可预知的。经验证明,无论一间公司的内部硬布线成本是多少,将来的安装或保修服务和维修,还需要30%的额外成本。

  通过以上四个回合,您是否也会在以后的布线中选择连接器呢?那么,浩亭连接器是不错的选择哟!接下来,我们用实例证明浩亭的不二选择。

  中国成功案例之Han-Modular®及Han-Brid®在能源上的应用

  能源应用在风力发电上,浩亭在这一方面做出了重要贡献。在风力涡轮机叶片上的结冰可导致车轮过重,从而引致整个系统的不平衡,对齿轮箱或叶片造成损害。最终令发电效率降低,并可能导致涡轮机停止运作。所以,为了增强风力涡轮机的可靠性,防冰系统是十分重要的。设计防冰控制柜的原型时,制造商试图用比较经济的硬接线解决方案。然而,当浩亭向他们展示高密度的Han-Modular®及Han-Brid®后,能大大降低控制柜的总体成本。

  中国成功案例之Han®在发电站控制面板上的使用

  目前,控制面板一般在发电站外部使用。高密度的电源、信号、数据连接,及IP66是当中的重点要求。不同发电站需要不同的接口,而当中的控制面板会尽可能细小。这意味着原来的标准控制面板不能满足新的连接应用。所以浩亭的工业连接器 Han®正是取代硬接线或圆形连接器的最佳方案。由于浩亭的连接器解决方案大大节省了过程中的生产、检验、运输,以及最后的安装布线/拆线时间,大大降低了客户的总体成本。

  结论:浩亭连接器总有一款适合你!