详细信息

27. 四月 2018

浩亭与合作伙伴携手合作,为客户创造额外价值

本财年前7个月技术集团硕果累累/数字化不断推进/ MICA.network日益壮大/单对以太网合作伙伴关系(SPE)提升客户优势/ Han-Eco® B与Han®产品系列相辅相成

上海,2018年4月27日——浩亭技术集团亮相今年的汉诺威工业博览会(2018年4月23日至27日,11号展厅/ C15展位)并展示其诸多技术亮点。浩亭本次参展将重点突出以这一全球最大工业贸易展主题“集成化工业-连接和协作”为指导的技术集团合作伙伴关系与合作。作为集成化工业的先驱,浩亭将与知名合作伙伴公司携手展示其创新产品和解决方案。

正如浩亭技术集团董事会主席洪斐立Philip Harting先生所说,“我们利用数字化技术为客户创造价值,同时倚重合作伙伴关系”。由此浩亭多年以来的口号“People–Power–Partnership”就不足为怪。在工业博览会首日一如既往的新闻发布会上,洪斐立先生也强调了数字化的重要性。

数字化正在不断推进

浩亭对数字化倾尽所能。公司特别重视研发、生产和销售的核心流程,由此可以从客户的视角看问题,让他们的看法更多地融入到这些流程。利用浩亭数字业务平台(HDBP),客户能够通过Han®配置器预先配置、设计和订购Han®模块此类基于模块化系统的产品能够高效并经济地实现单规格产品的批量式生产,并可在当天装运出货。洪斐立 先生在新闻招待会上说:“这一流程非常高效,并且还可确保持续的数据流。新物流中心在这里也扮演着非常重要的角色。目前在建的欧洲分销中心(EDC)投入约4000万欧元资金,是公司历史上最大的一笔单项投资。在竣工之后,欧洲客户订购的产品当天就可从欧洲分销中心(EDC)发出。

然而数字化也存在某些阻碍。浩亭在这方面提及了特定欧洲国家的法规、中国新的网络安全法以及正在兴起的全球贸易保护主义和民族主义。“这类规范促使我们与客户进行更加紧密的合作,”他这样表示。

2017/18前7个月硕果累累

董事会主席洪斐立 先生对于2017/18会计年度迄今为止的状况感到欣慰。“前七个月成就喜人,我们现在预计整个财年将实现较高的个位数增长。未来的增长可能会更高。不管怎样,我们将会大幅度超越7亿欧元的收入门槛。”这一数字略微高出2017年底年度新闻发布会的预测。当时,浩亭预计销售额增长5%至6%。增长是跨越部门、市场和产品。此外,子公司HARTING Automotive和HARTING也取得了不俗的业务进展。

浩亭M12 Magnetics获奖

技术集团以其创新获奖 - 该奖项为专业出版物“Elektronik”读者最近投票选出的“2018年度产品奖”。浩亭的M12 Magnetics在机电类别中位列第二。该专业出版物的读者每年均投票评选新颖的前瞻性解决方案。

与合作伙伴的密切合作:连接与协作

技术集团正秉持这一立场展示与伙伴公司合作开发的众多解决方案。浩亭、innogy和infotecs这三家公司以其专业知识为电动汽车生态系统做出贡献:浩亭展示了其为Rinspeed概念车“Snap”提供的快速充电基础设施,innogy提供的充电站,以及infotecs提供的充电站通信加密。两辆车可同时安全舒适地利用22千瓦交流电进行充电。根据法规要求充电站仅按耗用量进行收费。此外,其还可利用innogy的IT后端进行智能化联网。

来自网络安全与威胁情报提供商infotecs的软件解决方案可确保充电基础设施所有数据传输的安全。这其中包括充电站与后端系统之间的所有通信以及数据交换。对于单笔消费的计费,则使用浩亭MICA® (模块化工业计算架构) 从充电站读取数据。

“我们在电动汽车领域发现了发展和增长的巨大机遇,” 洪斐立 先生解释。“我们凭借在数据、信号和电力传输领域十多年的专业知识成为大众和宝马合作伙伴的一级供应商,并且为现在和不远的将来提供诸多混合动力和电动汽车概念。”

IGUS和浩亭:从合作伙伴拓展到联合设计

对浩亭而言,连接与协作还意味着通过不同核心竞争力的整合推动共同发展。IGUS是能源链和定制布线系统的领先制造商,而浩亭是工业连接器行业的领导者,正是其专业领域的精准整合才打造出全新的解决方案。

尽管两家公司曾经在标准解决方案方面有过合作,但现在这种伙伴关系已经拓展到联合设计。在IGUS和浩亭在诸多领域积极推进模块化的环境下,IGUS提出开发适用于几乎所有能源链几何结构的连接器外壳设想。由于其相当可观的客户利益,浩亭和IGUS很快同意进一步研究这一思路并将其向市场成熟化发展。两家公司将首次在汉诺威工业博览会上联合推出这一全新解决方案

MICA.network赢得更多合作伙伴

作为MICA.network用户组织的一部分,浩亭自2016年起始终在与系统集成商和IT专家合作为客户提供其机器存货基于数据的效率改善。今年以来,模块化工业计算架构MICA®相关的27家合作伙伴公司网络将重点放在在机器数据与ERP应用融合领域的解决方案上。合作伙伴的展位将会清晰展现出基于信任的合作在实践中的情形。特别是,从车间层访问工艺数据“最后一英里”往往是工业4.0概念的最大障碍。“在这里,该网络的合作伙伴可以通过合作方式贡献他们的专业知识。最重要的是,睿智的解决方案炙手可热”,“HARTING Deutschland总经理Stefan Olding说。

PushPull: 咔嗒一声即OK

浩亭将利用汉诺威工业博览会清晰展现智能解决方案也可为模拟式。设备连接组合产品还新增了另外一款连接器,该连接器只需将其插入即可,无需工具即可锁定,而且也很方便解锁。

专注于自动化市场的技术集团正在推出PushPull V4 Industrial 推拉式连接器,这是一款用于工业设备领域所有数据、信号和电力连接的快速安全接口。浩亭倚重M12 PushPull推拉式连接器满足机器人领域(尤其是铁路应用)的苛刻要求。除M12连接器外,还有用于电缆、外壳馈通和印刷电路板连接的插口。PushPull推拉式连接解决方案便于使用,连接迅速,并且可随时耐受一切外部干扰 -  咔嗒一声即OK!

单对以太网合作伙伴关系(SPE)提升客户优势

在汉诺威工业博览会上,浩亭还将展示今天乃至未来的以太网通信产品和技术。微型化是集成化工业的六大趋势之一。工业和自动化领域的所有组件和整机正在变得越来越小。由于微型化的终点尚未到达,浩亭正大力推动T1 / SPE的研发。仅需使用一根双绞线就可同时实现数据速率、电源供电乃至空间和重量的节省,用户由此可在未来对以太网应用刮目相看。对于浩亭而言,SPE即是一项技术课题,也是众多新产品开发的起点。浩亭作为SPE传输解决方案提供商,正在本着“连接与协作”精神寻求与LEONI和罗伊特林根应用技术大学等可靠技术伙伴的合作。单双绞线以太网 - 浩亭在2018汉诺威工业博览会上的另一个亮点。

Han®产品系列不断成长:Han-Eco® B  

浩亭利用Han-Eco®打造的另一里程碑。采用高性能塑料外壳的该连接器系列与行业标准Han-Eco® B完全兼容。所有适配标准金属外壳的触点插件和模块现在还可适配相应的塑料外壳。塑料和金属型号均可插接兼容。

新功能在于可将经过预装配的插接件在控制柜内部向后锁定到开关柜壁上的安装外壳上。到目前为止,从控制柜向外走线还必须要穿过安装开孔。然后装配控制柜并将插接件从外部锁在安装外壳内。这些都需要电气技术人员现场操作。而后侧安装方案现在可实现连接与开关柜的单独装配。

浩亭定制解决方案(HCS)的明确业务目标就是降低费用、节省时间并为客户创造更多价值。“我们根据浩亭的插接连接器产品组合提供定制解决方案,并在一定程度上优化组件,创建一个可安装式系统解决方案”,新任HCS常务董事Christian Schumacher在展会上向客户解释这一策略。   

 

 


文字说明: 浩亭技术集团董事会主席洪斐立Philip Harting先生


文字说明: PushPull推拉式连接解决方案便于使用,连接迅速,并且可耐受一切外部干扰 -  咔嗒一声即OK!

 


文字说明: Han-Eco®:采用高性能塑料外壳的连接器系列现已完全符合工业标准Han®B要求。

更多信息:
https://www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release/hannover-messe-press-folder

 

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球43个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC)。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春太原和台北均设有营运点,在珠海设有生产工厂。

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、企业新闻、产品新闻、展会信息、联系信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

中国联络人:

浩亭(香港)有限公司

冯燕兰

亚太区市场传讯经理

香港新界葵芳兴芳路223 新都会广场一座3512

电话:+852 2941 5521

传真:+852 2480 4378

ada.fung(at)HARTING.com

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn