详细信息

08. 五月 2018

适用所有端口的魔方

浩亭全面拓展preLink®布线系统 / 安全可靠的连接技术

上海201858——preLink® PCB推出只用一个外壳直接连接电路板的preLink®以太网连接技术。为展示这一技术  ,浩亭在2018年春季开始展示preLink布线系统。这样一来,布线系统将成为IT、楼宇自动化和工业领域真正的通用解决方案。适合各种场景的理想解决方案。另外还有可作为壁式线槽使用的全新M12电缆插口,以及可直接安装连接器模块(preLink系统核心部件)的电路板插口。

preLink®系统的特殊功能在于将电缆和连接器之间固定式不可分割的连接分隔成两个独立的单元。而在过去,线缆和连接器只能连接一次,preLink®则将其变为两个可分离的单元。第一个单元由连接器、插口、集线零件以及与preLink® 连接器模块相同连接器连接的印刷电路板组成。

连接器模块为第二个单元——即系统的核心部件。其最多可以容纳八根绞线或实心导线,这些导线可在一次操作中用钳子同时剪短并连接触点。线缆可适配任何preLink®组件并可随时插入或拔出以及更换,具有全面可靠性并适合现场装配。这意味着线缆和连接器均可单独更换或分别安装。

该模块化系统已经可用于经过试验和测试的IP20防护等级RJ45解决方案,以及作为连接M12连接器的防水PushPull连接器或插口使用,也可用作线路延长的延伸器。为了更进一步满足设备开发商对系统的要求,浩亭在2018年春季为preLink®组合产品扩展增加了还可作为壁式线槽使用的M12插口。但在今年汉诺威工业博览会上,展示preLink重点功能在于preLink® 连接器模块通过preLink® PCB插口与电路板的直接连接。该功能为设备开发人员提供了一种利用电路板进行安全以太网连接的快捷方法。与硬连线不同的是,该连接可随时更换。

采用浩亭预组装preLink®电缆可让用户享受到完全可靠且人性化的连接技术。对于诸如消防和其他安全应用等敏感系统,可有助于减少某些接线错误增加而引起的相关问题。

增加PCB插口让preLink®系统成为1/10Gbit以太网真正全面的布线解决方案。IT、楼宇自动化工业应用——所有可能的接口均可采用模块化preLink® 解决方案实现快速、安全、可逆的连接。


文字说明:模块化preLink®连接技术利用新的印刷电路板插口与设备内的电路板直接连接。

其他信息:
https://www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release/hannover-messe-press-folder

 

关于浩亭:

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4,600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、企业新闻、产品新闻、展会信息、联系信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

中国联络人:

浩亭(香港)有限公司

冯燕兰

亚太区市场传讯经理

香港新界葵芳兴芳路223 新都会广场一座3512

电话:+852 2941 5521

传真:+852 2480 4378

ada.fung(at)HARTING.com

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn