详细信息

10. 十月 2018

浩亭专注于以风电行业作为目标市场

汉堡国际风能展,2018年9月25日至28日 / 数据量不断攀升

上海,2018年1010日---在过去几十年中,风能已成为世界上最重要的可再生能源之一。接受度的日渐提升以及前所未有的技术进步让风能成为化石燃料真正具有经济性的替代品。为此,浩亭技术集团再次参加了汉堡国际风能展(2018年9月25日至28日),展示了其最新的产品和解决方案。

 

日益推进的数字化与规格不断增大的涡轮机让风电行业需要处理的数据量稳步增加。对于许多风电场运营商而言,这些数据的无故障快速传输非常关键。为了迎合这一发展趋势,浩亭今年重点开发了具有双向数据传输能力的新型光纤旋转发射器。该发射器能够满足机舱和旋转轮毂之间以更快的速度交换大数据包的要求。这一无磨损且免维护的系统可以为从机舱风电塔架到轮毂的整个系统提供端到端光纤网络连接。

 

浩亭还为支持该系统开发了MICA®(模块化工业计算架构)。MICA可以直接在应用环境内存储、评估和处理数据,并且可使用单独的硬件、免费软件和相应的接口进行配置——这种方式完全能够满足客户的个性化需求。

 

此外,浩亭还将展示其各种连接器系列产品在采用高性能塑料和耐蚀铝制外壳等方面的创新。这其中包括Han-Eco®系列的创新成果。另外,浩亭还研发出一款即全面兼容行业标准的Han® B,同时又具备塑料连接器全部优点的塑料连接器。除了不易受到外部环境影响外,Han-Eco® B还可安装在隔板安装外壳触点插接件的后侧,由此在制造过程中实现相当大的成本节约。Han-Eco® Snap则进一步丰富了这一不断扩大的产品组合。Snap专为室内应用而特别设计,其独立可拆卸式上壳体部件不仅便于安装,而且还可在安装状态下进行测量。除了标准插接件外,Han-Eco®系列还可将模块与Han-Modular®系列的铰接式框架结合使用。Han® ES Press能够让用户实现快速的无工具接线或现场更改安装。

 

此外,浩亭还在汉堡国际风能展上展示了可集成到连接器内的过压模块。使用这种连接器,所施加的过压电位在进入开关柜之前就能够在连接器内安全消除。新款浩亭LED灯是我们在本届展会上的另一亮点。其优化的设计能够实现高出35%的光输出。由于其将导致系统需求的灯盏总数减少,因此风电塔设备整体解决方案的成本也随之降低。展会上还展出了包括各种电流传感器在内的更多创新产品。例如,浩亭为其产品组合新增的矩形电流传感器。此类传感器适用于母线的优化安装,且可测量的电流高达5,500A。

 

“浩亭从事风能行业的历史已经超过35年。我们有能力凭借丰富经验为客户提供成本优化和量身定制的解决方案,”浩亭技术集团风能行业部门经理Christian Bohne说道

 

 

 

 

文字说明:浩亭持续研发的轻重量Han-Eco® B塑料连接器(左图)。除了不易受到外部环境影响外,Han-Eco® B还可安装在隔板安装外壳触点插接件的后侧,由此在制造过程中实现显著的成本节约。今年研发重点将放在具有双向数据传输能力的新型光纤旋转发射器(右)上。

 

 

 

文字说明:浩亭在汉堡国际风能展上展示了用于安装在母线上的矩形电流传感器(左),以及与绝缘体跳线结合使用的Han® ES Press。Han® ES Press能够让用户实现快速的无工具接线或现场更改安装。