详细信息

12. 十月 2018

浩亭模块化连接器助推风电行业 “风光”无限

21世纪是可再生能源的时代,由于风能丰富、易取得且没有污染,因而作为清洁能源的风电对于解决能源短缺和环境保护问题具有重要意义。风力发电在我国具有极大的推广价值和产业前景。风力发电机是风能发电中非常重要的设备,关系到整个系统的正常运行,其复杂的结构对于接线所使用的工业连接器提出了更高的要求。

 

浩亭作为风电行业解决方案的专业供应商,深耕风电行业多年。浩亭的整体解决方案可保障轮毂(变桨)和机舱(主控)之间的中枢神经链接,能够排除电磁干扰、抵御机械振动冲击、承受温度/湿度变化及盐雾等恶劣环境,并在风力发电机全生命周期内实现系统的可维护,从而降低高昂的维修成本和工作复杂程度,并节省工作时间。

 

节约成本,稳定可靠

 

随着风能行业不断趋于成熟,风力发电机的需求成倍增加。然而风力发电机结构复杂,技术含量高,现场接线所使用的工业连接器对于保障风机正常运转起到至关重要的作用。长期来看,能够简化安装和维护的部件可极大地提升风力发电机设备的价值。因此,选择一款不仅能提供稳定的连接,还能降低维护成本的工业连接器,成为风力发电机制造商关注重点。

 

浩亭Han®系列连接器采用模块化设计,与传统接线方式相比,风机在出厂时的接线就已经完成,现场工作则只需要插接连接器即可,大大节省了现场安装费用,同时又可以有效地避免柜内接线引起的设备损坏。后期维护过程中,浩亭的工业连接器可以做到无需特定工具并在不对其它系统产生干扰的情况下实现子系统如滑环的快速更换。风力发电机业主在选择浩亭工业连接器后表示:“浩亭的Han®工业连接器在现场安装很方便,不仅节约时间,更节省了安装成本和维护成本。使用浩亭的连接器产品,减少了停机时间,有效保证了年发电量,让我省心又放心。”

 

即插即用,快速连接

 

浩亭Han®系列连接器采用即插即拔的设计方案,以其易安装、免维护和高可靠性等特性在风力发电机制造中脱颖而出。以风机中的滑环为例,风电滑环在风力发电系统中控制电源、信号和数据传输,是整个风机系统中非常关键的部件。浩亭Han®工业连接器为滑环提供了即插式设计方案,将电源、信号和数据传送至控制柜,并以插拔的方式完成,真正缩短了安装时间。风力发电机维修人员表示:“使用浩亭的工业连接器后,现场只需咔咔几下,就可以完成几十路动力、信号和通讯的连接。而且稳定可靠,不担心会有质量隐患!”

 

 

 

浩亭还为风机其他子系统如主控, 变流, 变桨, 机舱照明及配电等提供Han® B,Han-Eco®,Han-Com®,Han® E和Han-Modular®等系列的插拔式连接器。Han®产品系列连接器可即插即用,大大加速了安装过程,并为风机整体的模块化设计提供了新的选择。

 

 

恶劣环境中稳定如常

 

工业作业环境较为恶劣,高振动、潮湿、盐雾、尘土、风雪都是常见的作业环境,风力发电机常年接受各种各样恶劣的环境的考验。环境的复杂多变性, 对技术的高度要求就直线上升,这样对工业连接器的选择和使用也是不小的挑战。另一方面,风力发电机结构复杂接线繁多,恶劣的工作环境给维修造成很强的干扰。

 

 

 

浩亭针对风力发电机对连接器的严苛要求可以提供成套的解决方案,在30多年的时间里引领着模块化接口的开发。浩亭的插拔式连接器选用坚固的金属或复合材料外壳,为其提供稳固可靠的机械结构,同时模块化插头具有灵活的触点以及线缆适应性,能够在同一接口上替换多种连接器,并满足防护或密封的要求。风力发电机维修人员在使用浩亭的工业连接器后激动地说:“浩亭连接器,只有真正在现场用过的人才更知道它的好啊!谁用谁知道!”

 

随着全球发展可再生能源的共识不断增强,风电在未来能源电力系统中将发挥更加重要的作用。面对风力发电中所遇到的各种问题,浩亭能够有效地制定出系统性的解决方案其快速、安全、经济等特点满足客户对工业连接器的严格要求。未来,浩亭将持续深耕风电行业,促进全球可再生能源发展。

 

想知道更多风电行业连接解决方案资讯,请长按二维码浏览并填表格, 们为行一分析, 您提供一个节省能源的最佳方案