详细信息

07. 十一月 2018

浩亭:专注降低风机“全生命周期”成本的连接器供应商

  当前,中国风电行业正处于加速平价上网过渡期,"平价时代"对风机的安全性、可靠性提出了更高的要求,连接器作为风机连接系统的重要元器件,关乎整个风电机组的安全运行。三十多年来,浩亭技术不断致力于为客户提供风电信号、数据和动力连接的量身定制系统以及开发解决方案,已成为全球风电连接器技术领先的专家之一,在业内受到了广泛的好评。近日,就浩亭在风电连接器领域如何实现降本增效和未来市场布局等问题,《风能产业》记者在CWP2018展会上采访了浩亭风电行业经理金光海先生。

 

  《风能产业》 :目前在国内外各大风机机型上都能看到浩亭连接器产品,浩亭是如何取得这样的市场成绩的?请您介绍一下浩亭风电连接器业务在全球的发展历程。

  金光海:浩亭技术之所以被市场认可,最主要的原因是我们的初心是为客户创造最大的效益,转化客户需求至具体的解决方案。

  浩亭公司成立于1945年,创始人Wilhelm Harting本身是一名轨道工程师,所以浩亭最早进入的行业是轨道交通行业和机械制造行业。由于风电行业和轨道交通行业有很多共性特点包括振动、宽温度和耐受环境等等,因此自上世纪八十年代全球风电产业伊始,浩亭就将自身的优势经验移植到风电领域。可以说目前比较知名的整机厂商都是我们的客户,从产品的细分领域应用上来讲,全球风力发电机不管是陆上还是海上,在轮毂及机舱部分几乎都可以看到浩亭连接器。

  中国是浩亭公司非常重视的海外市场,自1988年进入中国,随后扩大投资,于1998年在珠海建设全球除德国以外最大的生产基地--浩亭(珠海)制造有限公司,作为浩亭在亚洲的生产、培训和研发中心。进入中国市场30年来,浩亭始终致力于满足中国不同客户的需求,特别是伴随着中国风电市场的快速发展,浩亭秉承创造性能更优、质量和可靠性更强的产品理念,致力于为中国风电客户提供优质的定制化服务。目前,除上海销售总部外,浩亭已在中国十七个城市设有办事处。

 

  《风能产业》 :在2018 北京国际风能大会暨展览会(CWP2018)上,浩亭展出了哪些明星产品?请您介绍一下。

  金光海:CWP2018 上展出的明星产品分别是 Han®系列重载连接器和光纤旋转连接器。Han®系列连接器最大的特点是即插即用,大大加速了安装过程,为风机整体的模块化设计提供了新的选择。随着海上风电的快速发展,Han®系列也适时推出了海上风电产品,产品外壳具备更高的耐腐蚀性能,满足较高的防护和密封要求。其中HPR系列产品主要应用在变流器当中,可以提供IP68甚至更高的浸水级保护,像大兆瓦机组的散热方案我们都知道是水冷散热,如果液体出现泄露,且没有很高的IP防护,很快就会短路,而IP68可以抵抗这种情况。另一个海上产品是Han-Eco®,这款产品采用的是尼龙材料外壳,最重要的特点是轻,随着塔筒设计越来越高,风机离基础越来越远,由摆动造成的压力就越大,特别是针对相对更重的永磁海上风机,减轻整个机舱的重量,会大大减少基础压力。通常我们为海上风机客户提供的是"组合拳"方案,应用场景对EMC要求非常高的选择Han®HPR系列,如果不需要EMC屏蔽则选择Han-Eco®,这样组合的话性价比较高,可以形成一个完整的海上风机的插拔式连接器方案。

  除了Han®产品系列连接器以外,我们在本次展会上还展出了简洁可靠的旋转宽带数据传输--光纤旋转连接器。该连接器以玻璃光纤连接替代铜连线,将实现整个风机内部从塔筒底部直到叶片的完整光纤连接和传输,促使各个部件实现通讯和控制,还可以实现高清摄像头监控等功能。浩亭光纤旋转连接器有三大特点:其一,免维护,可以旋转5亿次,不需要做任何额外的润滑处理;其二,传输损耗小,大大增强了传输的可靠性;其三,冗余性能强,可以根据需求进行扩容。

 

  《风能产业》 :目前,中国风电行业正处于平价过渡期,全产业链都在面临降本压力,浩亭如何为客户实现降本增效?

  金光海:成本是一个非常重要的话题,政策环境的变化也给行业的观点带来了变化。以前业主只关心买机器多少钱,现在的业主已经开始关心运行十年的运行成本,业主层面倒推主机厂层面开始关注整个风机生命周期当中的性能,再倒推到元器件供应商注重提高产品的安全性和可靠性,这样是理性的。我认为,平价对行业而言是良性的驱动,让技术和性能更优的厂家优势得到体现,让制造业更理性的考虑全生命周期成本,是我们作为元器件供应商很希望看到的发展方向。

  浩亭是注重降低风机"全生命周期"成本的连接器供应商,我们不断地和客户讲大家要看一个长跑,浩亭产品为客户实现降本增效主要体现在三方面:第一,从前期安装来看,浩亭Han®系列连接器采用模块化设计,与传统接线方式相比,风机在出厂时的接线就已经完成,现场工作则只需要插接连接器即可,大大节省了安装时间;第二,在产品维修与养护方面,Han®系列连接器在维修时无需特定工具,在不对其它系统产生干扰的情况下即可实现子系统如滑环的更换,有效降低了停机时间,节省了维护成本;第三,Han®系列连接器简单快速的插拔操作极大降低了对高技术专业工人的需求,从而减少了高昂的劳动力成本。

 

  《风能产业》 :下一步,浩亭在中国将有怎样的市场战略部署?

  金光海:以前连接器领域的先进技术和方案在欧美的应用和中国的应用会有一些延迟,这个与市场接受程度有关,但目前,中国市场水平已经接近国际先进水平,或者说在某些方面已经超越欧美市场。作为全球领先的连接器供应商,我们将及时引进欧美的一些先进方案到中国市场来,力争把最新的技术第一时间传递给中国客户。此外,我们将继续加大以整机厂商为中心的重点客户服务,加大服务风电市场的人员投入,这三方面是我们在中国市场的策略部署。

  来源:风能产业   作者:董丽静