详细信息

07. 十一月 2018

浩亭:可靠的连接器保障风电机组平稳运行

风电机组的稳定运行离不开机组各个零部件的协同运转。连接器,作为连接风电机组众多部件的桥梁,具有提供风电信号、数据和动力传输的作用。虽然貌不惊人,却是风电行业的刚需,它的可靠和稳定对风电机组的平稳运行至关重要。在连接器领域,有一家企业深耕七十多年,拥有丰富的经验和先进的技术,这就是德国的浩亭技术集团(以下简称“浩亭”)。


浩亭1945年从铁路行业起家,依靠高效稳定的连接和优质的服务获得了良好的口碑。2005年携先进的技术和丰富的经验正式进入中国风电市场。作为一个100%控股的家族企业,浩亭的经营理念具有持续性和连贯性,并能针对市场变化迅速做出调整。来自德国总部的风电行业经理金光海表示:“进入中国市场是一个重大决策,浩亭可以为自己的产品提供长期有效的支持。浩亭希望能加强与中国风电行业的合作交流,利用自身在连接器研发上的丰富经验,共同推进风电行业的可持续发展。”


在整个风电行业追求降本增效的情况下,模块化和数字化趋势愈加明显。风电机组使用的模块种类增多,需要使用连接器的场合也就越来越多。此外,在数字化趋势之下,风电行业需要处理的数据不断增加,有了更多数据传输的需求。“这是一个机遇。需求量增多了,同时对连接器的要求也更高了。”金光海为本刊记者介绍,“在浩亭模块化、数字化、定制化的理念下开发的连接解决方案和产品能很好地适应这些趋势,比如Han-Modular®系统,还有为稳定传输而生的新型光纤旋转连接器。”


据悉,浩亭Han-Modular®系统将不同信号、数据和动力电缆集合到一个具有灵活接口的连接器,建立了模块化连接器的市场标准。通过在标准规格工业连接器外壳内安装用于传输电、光和压缩空气等不同媒介的特定模块,帮助客户根据需求对机器及设备的连接器进行灵活性和扩展性配置。系统拥有超过70种模块化插芯,多种组合,能提供操作简便,灵活度极高的定制方案。


浩亭研发的新型光纤旋转连接器能够满足机舱和旋转轮毂之间以更快的速度交换大数据包的要求,为从机舱风电塔架到轮毂的整个系统提供端到端光纤网络连接,这种无故障快速传输能保障风电机组的平稳运行。


中国风电开发的重心正朝着中东南部陆上以及海上方向发展,这对设备的稳定性、防震性、耐腐蚀性等都有更高的标准。浩亭在海上风电领域已经积累了几十年的行业应用经验,在海上风电领域市场占有率很高。就防震性能来说,轨道交通起家的浩亭研发的连接器一般会达到铁路规定的加速度的标准,这一标准应用到风电行业自然能带来更高的稳定性。浩亭研发的Han®系列连接器采用独特的技术合成坚固的金属或复合材料外壳为内部提供保护,其外壳具备很高的耐腐蚀性能,可达到IP68防护等级,能有效防止湿气进入,满足较高的防护和密封要求。即使是在恶劣环境下,浩亭的产品依旧能维持最佳性能,这也是其在风电市场上得到客户广泛认可的关键原因。


工厂预制接线也是浩亭连接器能保持稳定运行的重要条件,将复杂的工作量留给有序、可管控的工厂,风电机组安装现场只留下最简单的对插。受安装现场接线操作空间狭小、环境恶劣等因素限制,会出现很多不可控的情况,给后期运维埋下隐患,而预制连线是最好的选择。工厂有成熟的安装环境,完整的测试设备,能保证线路的连接达到最佳状态,到现场用可插拔式连接器直接安装,方便快捷。


“浩亭不仅提供高质量的产品,更提供高效的定制服务。”金光海在提到浩亭的定制化服务理念时颇为自豪,“我们提供技术支持,从产品设计到物流的推进,可以帮助客户通过创新产品和高效流程持续提升竞争力。”在役风电机组技改是目前国内整机厂商面临的重要问题,需要针对机组暴露出的问题以及不足进行优化。浩亭可以根据客户的需求提供较为完整的解决方案。“比如某家整机厂商的风电机组最初使用的是电滑环,轮毂之间的连线原本都是电信线,现在要增加光纤,希望仅仅增加一个接口,而不做其他改动。浩亭团队和客户具体沟通,设计图纸,确认之后生产样品,在现场安装试运行,成功后批量生产。”金光海说,“在专业分工的情况下,浩亭尽量在自己专业的方面做到最好,省去客户的时间和精力,使他们能够投入到自己的核心竞争力中,实现了双赢。”浩亭从事连接器设计和生产七十余年,积累了丰富的应用经验,在设计的时候,可以规避很多隐患,贴合客户需求的同时,带来安全可靠的保障。


风电产业发展至今已经非常成熟了,但随着平价上网时代的来临,风电企业都在努力降低度电成本,降本增效方面仍有很大的进步空间。“拿连接器来说,虽然得到了广泛的应用,但在风电机组中还有很多可发挥的空间。”金光海为记者解释,“风电机组零部件的连接方式包括硬连接和可插拔式连接,硬连接多指采用焊接或端子排等方式的固定连接。可插拔连接器即常见的可以连接和断开的连接方式,具有极高的灵活性,便于运输,能减少安装时的停机时间及接线错误的风险。运维时有利于加快故障排除和维护。”相较之下,硬连接更为死板固定。因此越来越多的整机厂商使用可插拔式连接器取代硬连接,未来插拔式连接器的使用将会更加普遍,对于完善风电机组也是有利的。


对整机厂商来说,一次性采购成本对于风电机组来讲不是最重要的,重点在于可以每天健康持续运行。除了考虑采购成本,还需要考虑后期的维护保养成本。金光海为记者算了一笔账,在初期增加一些投入,会降低很多运维所需的成本,自然会降低度电成本。“当线路运转出现问题时,整机厂商常常无法第一时间明确责任主体,延误维修时机,为此会带来不必要的损失。因此将连接组件外包,从电缆的选择,到连接器的选择,以及接线安装都外包给同一家公司,出现问题只需要联系一家公司即可。这样能避免相互推卸责任,迅速解决问题。”浩亭能利用集团技术的综合资源,提供包括预制电缆,以及全接线和测试以满足客户的需求,既保证了整体线路接入风电机组时的完整性,又为后期的维护提供了更为便捷的模式。


“风电行业是一个长跑。争取风电机组的高效平稳运行是元器件厂商和整机厂商的共同追求。”金光海表示,“浩亭希望用自己丰富的经验、精益求精的态度、全方位的服务与整机厂商共同提升风电机组的性能,推动风电产业的发展。”