详细信息

19. 十一月 2018

浩亭为强劲驱动器提供小型化电力接口

全新M12 power K编码/数据、信号和电力的集成传输

上海,2018年11月19日--- M12是最常见的一种圆形连接器,其作为数据和信号接口使用已经广为人知。为了能够让能源密集型应用使用类似的紧凑型接口,M12现在也可使用IEC 61076-2-111标准K编码。该连接器能够利用四个电力触点和一个PE在630V和16 A条件下安全传输7kW  - 真正是以紧凑型接口实现大功率传输。浩亭将已在“慕尼黑国际电子展”上展示这款连接器(2018年11月13日至16日,慕尼黑/C2展厅,548号展位)。

持续推进的小型化正在对紧凑型驱动器电压馈送的空间节约以及网络产生越来越大的影响。因此,推进K编码的开发和标准化合乎逻辑且非常必要。迄今为止,圆形连接器的强大电压馈送已经通过7/8英寸解决方案得以实现。在PROFINET中,63V和16A条件下传输0.75kW的M12 L编码成为一项稳妥可靠的标准。为了让设备制造商能够利用普遍使用的M12形状因数进行电压馈送,浩亭将从2019年春季起提供在630V和16A条件下传输7kW的K-编码,实现数据、信号和电力的集成传输。外壳制造商由此就可顺理成章地简化规划和节约成本。

以紧凑型M12外壳容纳这一量级的功率,就必须要特别注意间隙和爬电距离,以妥善保护用户。这种保护是通过连接到壳体上的PE触点实现的,该PE触点作为配合面上的预引脚使用,用以释放电压并将壳体或触点之间的闪络引流。

在高电压条件下,必须保护印刷电路板(PCB)插口避免受到触点侧闪络的影响。为此目的,所有压紧件均使用绝缘体彼此隔离。K编码电缆还可提供压接型号。其连接将使用M12设计中常见的螺丝配件进行固定。另外还提供一个以咔嗒声确认安装就位的新PushPull衍生型号。

M12 K-编码 - 以小巧身姿传输更大功率。


文字说明: M12 Power K-编码 - 前面为包含4个电力触点和1个PE的配合面,后面为可有效避免电压闪络绝缘体。

更多信息请参见:https://www.harting.com/DE/de/maerkte/m12-power-k

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4,600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。