详细信息

29. 十一月 2018

珠海工厂拜访记,带你认识不一样的浩亭

  港珠澳大桥的顺利通车,牵动着全国人民的心,珠海交通便利性的提升,也将使其成为带动整个大湾区经济发展的新引擎。坐落于此的浩亭珠海工厂,是浩亭全亚太地区最大的生产基地,拥有先进的生产工艺和完善的检测设备。

  金秋十月,收获的季节,笔者有幸到访浩亭珠海工厂,体验工厂的智能化产线,在行业不断变化的今天,浩亭用自己的方式坚守与改变,珠海之行,带你认识不一样的浩亭。

珠海工厂,服务从这里出发

  来到工厂,我们为浩亭的生产能力和服务能力叹服,在参观中,我们能看到浩亭从最基础的材料上的把控,和产品测试上的用心。工程师告诉我们,浩亭非常重视产品原材料的选择,从锌合金,铝合金,再到所有的塑件和线束都用心甄选。作为浩亭全球工厂的十三分之一,珠海工厂主要为轨道交通、能源、工厂自动化、机械等市场提供连接器和系统解决方案。目前,珠海工厂产能利用率超过了70%,其中近50%的产品会出口到全球其他国家。珠海工厂是浩亭在亚洲及中国市场的生产、物流、培训及研发中心。

  珠海工厂并不是一个简单的生产车间,这里配备了科学的管理系统和监测系统,数字化工厂概念在这里得以体现。依托浩亭MICA(模块化工业计算架构)开放平台,开发出容纳在“软件容器”中的应用软件,以处理其各自的应用需求。通过大量基本容器的选择,根据预定义的规格添加处理数据采集和预处理的功能。

  在工厂的监测系统中,照明、注塑机、数控机床,压铸机、空调等耗电量都在实时监控中,一旦超出警告值,系统就会自动发出提醒,方便工厂采取节电措施,降低功耗。除了监测外,通过工业电脑还可以把其他的工业传感器接入MICA平台,基于Linux系统,让工厂的管理层在办公室里便能看到生产批次、数量,产线状况等现场生产的实时信息。

  对于浩亭来说,MICA不是单纯的硬件,而是一个整体的解决方案,不需要工作人员二次开发,只要配置应用即可。工程师告诉我们,工厂里的系统分散在车间,公司对网络安全又要求得比较严,车间与办公室的网络常常采用分开的方式,而MICA就能解决这个问题,只要统一协议, 把数据传到“容器”里,然后导出表格,让管理者采用最优化的决策。

  参观下来,我们对浩亭有了更深认识,未来,浩亭珠海工厂也将重点放在定制化产品和解决方案上。据介绍,浩亭将投资1.5亿元兴建二期厂房和新的生产线,预计3年内珠海工厂的产能将翻一番。

跟随客户脚步,服务中国

  2018年10月1日起,浩亭已经迎来了新的财年,浩亭中国大中华区总经理马艾伦博士表示, 2018年浩亭中国业绩增长非常好,与2017年相比,机械行业的贡献突出。对于2019年,浩亭持乐观姿态,将继续积极在各个行业布局,通过数字化带来更多价值。

  2018年,也是浩亭在中国的第20个年头,在中国的几十年,浩亭也见证了中国市场的变化,市场初期,中国的客户对价格比较关注,现在,品质服务成为客户关注的重点。当下,智能制造2025成为制造业的主旋律,机器人行业、轨道交通、电动汽车等行业的智能化、数字化发展成为趋势,浩亭也跟随市场的脚步,重点关注新兴市场的需求。

  中国是浩亭最大的潜力市场,浩亭会持续增加在中国市场的投入,以期更好地抓住发展契机。未来,浩亭会在本地化上做更多投入,实现本地化售后服务,及时响应客户需求。“我们看到越来越多具有竞争力的‘友商’正参与进来,我们也希望提高对客户的响应速度,以此提升我们在中国本地化的竞争力。”马艾伦博士分析说。

  深耕中国市场几十年,浩亭总是能感知中国市场的新需求,浩亭针对中国市场每年都会制定总体战略和计划。现在,浩亭在中国已经形成了完善的研发、生产、销售网络。

面向未来,不止于连接

  连接器正在从传统的物理连接转向智能化、数字化连接,当下,工业4.0、智能制造2025都对数据采集、分析提出了需求。浩亭在数字化上的创新,离不开MICA这款产品,MICA能够从容的应付基础的层次上采集数据,计算能源消耗情况,和生产状况,并导出表格,让管理者采用最优化的决策,以浩亭珠海工厂为例,优化后的每个月能耗平均可降低10%。

  浩亭连接器通过模块化设计,大量的节约现场的安装时间,现在,浩亭模块化连接器在电力、轨道交通、传统的生产制造、物流、自动化等细分市场都有应用。例如,新能源的电池和充电的管理,模块的连接方案能够很好的响应储能行业的应用。浩亭连接器致力于实现从简单的的产品供应商到整体解决方案供应商转变转型。

  未来,浩亭发展将以三个方向为发展导向:数字化,电气化、自动化,实现三位一体。“浩亭产品设计理念正在发生改变,第一,模块化,我们正在通过模块化解决方案响应诸如交通和机械行业的客户需求。第二,对新标准的响应。现在储能包括供电等领域不断有新标准出来。第三,针对数字化技术,我们也会推出相应的解决方案。” 浩亭电气与浩亭信息技术软件开发行政总裁乌弗·格拉夫先生总结说。

  毫无疑问,现在是制造业的转型时期,很多客户希望响应国家政策,实现产业升级,但如何落实就成为摆在客户面前的困难,而浩亭除了提供产品解决方案外,还会提供数字化升级改造的服务,助力中小企业产业升级。