详细信息
03. 十二月 2018
工业物联网与自动化之间的交互创新解决方案
浩亭奠定标准/纽伦堡国际工业自动化展览会于11月27日开幕
上海, 2018年12月3日 ---在今年的纽伦堡国际工业自动化展览会上(2018年11月27日至29日 ),浩亭技术集团展示了用于智能和数字自动化的诸多创新连接产品和解决方案。
浩亭技术集团董事会主席洪斐立(Philip Harting)对于新近结束的2017/18财政年度(截至9月30日)感到满意。“我们再次实现了两位数的速度增长。所有区域和行业均有增长,但机械工程、自动化和机器人技术对业务的推动最为强劲”,浩亭在SPS新闻发布会上表示。更多详情将由技术集团于2018年12月7日在埃斯佩尔坎普举行的年度新闻发布会上公布。
正如其通过近期标准化努力所强调的那样,浩亭技术集团推出满足客户和行业需求的各种产品和解决方案。参照浩亭通过ix Industrial®和IEC 61076-3-124成功确立的小型以太网接口市场新标准就可对此有所了解。在纽伦堡国际工业自动化展览会上,我们利用实际生产和处理流程示例演示了使用边缘设备进行预测性维护的整体性服务需要哪些特定解决方案。或者,哪些新连接性能成为集成化工业领域的必备之选。比如在汽车行业,工业物联网及其尺寸越来越小的自动化设备将会对相应数据基础设施构成全新挑战。诸如接近传感器或相机系统等设备必须能够进行快捷的安装(即插即用)。操作员由此实现生产系统的最佳可用性,并尽可能降低安装和维护成本。
然而客户所期望的并非专有解决方案,而是需要符合市场标准。浩亭通过IEC 6107-3-125在这一方面取得大幅度进展,实现了单对以太网的标准化。所有相关标准化委员会现在均选用了浩亭设计的SPE插接面。相应协议为IEEE802.3,而布线符合ISO/IEC JTC 1/SC 25和TIA 42。浩亭积极且富有成效的标准化工作因此也让基于IP的以太网连接到单对以太网具体传感器上奠定了基石和先决条件。用户的优势:节省空间和重量,同时消除了目前的网关要求。
浩亭在国际工业自动化展览会上利用了生产流程示例演示数据、电力和信号先进强大的传输连接如何简化工业物联网与自动化之间的交互关系。尽管“小英雄”Captain ix、Tw1ster和MissM8ty自2016年以来始终不断追求小型化与高速数据传输,但Metrix博士所带来的优势则更胜一筹。浩亭新推出的女英雄代表了在公制圆形连接器和秒速连接上体现的睿智PushPull技术。随着连接器变得越来越小,此前所用的锁定技术(如螺钉锁定)将不再能够胜任,PushPull锁定技术的重要性变得越来越突出。浩亭将在贸易展会上推出我们的下一位英雄:Metrix博士即为适用于工厂自动化各个方面的M12 PushPull。
浩亭依赖于合作伙伴关系
浩亭的Han-Modular® Flexbox让机器和系统直线移动部件的可靠供电成为可能,并且成为浩亭模块化塑料外壳系统的一款创新接口。Flexbox让机器和机器模块较长移动电缆的安装与维护更为方便。
Han-Modular® Flexbox将能量链条特别区分为可灵活管理的部分以及方便更换的部分。模块化外壳概念取代了先前采用多个单独连接的方案,并以单一的插接和断连点打造出一个紧凑型整体解决方案。由此减少了建立连接所需的工作量,并且空间要求更低。壳体通过连接器元件可与各种设备进行联接。接口的高度和宽度均可灵活设计。因此,Han-Modular® Flexbox能够满足各种应用的要求。Han-Modular® Flexbox是与浩亭合作伙伴igus合作开发的成果。
通过Han® ES Press HMC实现快速安装
机器和模块的快速安装以及不中断运行情况下在任意时间的改造和操作能力是生产灵活性的核心要求之一。Han® ES Press HMC系列让浩亭打造出能够无需工具进行快速安装并且极为可靠耐用的接口,其至少可承受10000次插拔操作。这项快速连接技术被称为Han®ESPress HMC,其后缀代表高插接循环。Han®ES Press系列具有出色的抗振性能。该能力源自于通过笼式夹具恒定压力实现的导体紧密固定。客户优势:与传统笼式夹具、螺钉连接或硬接线技术相比,缩短了安装和连接时间。
适用于苛刻工业环境的柔性连接器变得越来越重要。浩亭现已推出与行业标准规格Han® B一致的Han-Eco®系列产品。用户可针对苛刻工业环境选择配置可靠、灵活且具有耐腐蚀性的高性能塑料材质连接器。触点插接件可从后部卡入安装壳体的功能减少了控制柜接口配置的工作量。
在机器上部署MICA®
浩亭还利用这一展会展示了MICA®边缘计算系统的各种可能应用,其中包括机器与云之间的交互操作。此外,浩亭还与系统合作伙伴合作,为MICA®相关工业物联网和工业4.0提供相关应用。全球范围目前已有40个以数字化改造、状态监测、资产跟踪和数据安全为重点的实施案例。MICA.network目前在DACH地区(德国-奥地利-瑞士地区)拥有26个合作伙伴。预计中国近期将有五个合作伙伴加入。
文字说明:浩亭M12 PushPull女英雄Metrix博士。右图:适用于工厂自动化领域的M12 PushPull连接器。
文字说明:为能源链条打造便利接口模块:Han® ES Press HMC。
更多信息:
www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release
关于浩亭:
浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4,600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。
浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。
欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、企业新闻、产品新闻、展会信息、联系信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。
中国联络人:
浩亭(珠海) 贸易有限公司上海分公司
杨莉
市场传讯经理
中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心1座3501室,200030
电话:+86 21 6386 2200 分机215
传真:+86 21 6386 8636
E-mail:olivia.yang(at)HARTING.com
如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn