详细信息

03. 十二月 2018

适用工业单对以太网通信的插接面

为规划人员、设备开发人员提供必要安全性

上海,2018年12月3日---基于IP的以太网通信集成以及通过更小尺寸电缆和连接器向设备传输数据和电力成为集成化工业面临的主要挑战。在为实现这一目标不懈努力的同时,浩亭还在单对以太网(SPE)领域取得进展,并为相应接口奠定了标准。所有相关标准化委员会现在均选用了浩亭设计的SPE插接面。相应协议为IEEE802.3,而布线符合ISO/IEC JTC 1/SC 25和TIA 42。

SPE技术得到广泛使用并为市场接受的先决条件是设备、电缆和连接器的端到端兼容性。其已经通过国际标准化(ISO/IEC和IEEE)方式获得保证。2018年初,即已启动标准化SPE插接面的布线和选型的ISO/IEC标准化国际草选流程。TIA于2018年夏天启动了类似流程,并在2018年11月由IEEE最终确定。所有三个主要机构均已得出同样结论:

· 建筑物布线的插接面根据IEC 63171-1进行标准化:该插接面基于CommScope建议,并以M1I1C1E1环境的同义词衍生1(LC型)命名,

· 工业和工业相关应用的插接面根据IEC 61076-3-125进行标准化:该插接面基于浩亭建议,专门设计用于M3I3C3E3环境条件和被称之为衍生2(工业型)。该SPE连接器概念段距离可实现1GBit/s传输速度,长距离可实现10Mbps传输速度(1000米或更长),并采用相互兼容的插接面且具备IP20至IP65/67防护等级。

针对尺寸更小功能更强大设备的开发正在进入自动化领域。尽管数据速率更高且可同时传输电力(远程电源),但布线组件必须要变得更小、更轻。基于符合IEEE 802.3bp和802.3cg的传输标准的全新单对以太网技术SPE现在可通过单对在以太网上进行数据传输,并同时通过PoDL - 数据线供电为终端设备供电。目前为止,快速以太网(100MB)需要两对,而千兆以太网需要四对。人们现在正在努力充分利用SPE在工业自动化上的优势。SPE通过基于IP的直达现场层面通信集成实现了设备和传感器/执行器技术的无障碍连接。通过为以太网接口配备简单的传感器或摄像头、读卡器和识别设备,还可为集成化工业和工业物联网的实施提供支持。

SPE由此为总线系统或电力接口提供具有决定意义的方案,而后者目前在现场仍在使用。现场层面因此变得“智能化”,集成以太网通信减少参数化、初始化和编程相关的工作量。同时还可远程设置、监控和控制自动化网络中的所有元件。设备的搭建、操作和维护变得更加高效,成本更低。

所连接的许多设备、开关、传感器和其他耗能设备不再需要额外的电源或电池。因此不但提高了操作安全性,还保护了环境。


文字说明:根据IEC 61076-3-125进行标准化。左:IP20防护等级的单对连接器,右:浩亭T1 Hero Tw1ster和IP 65/67衍生型号

 

更多信息:https://www.harting.com/DE/de/loesungen/einpaariges-ethernet-harting-t1-industrial

www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4,600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。