详细信息

18. 一月 2019

浩亭连接器为工业互联网提供更有针对性的连接解决方案

第四代工业革命将冷酷的机器与多变的数字融合到一起,数字让机器获得生命,与工程师沟通交流,精准地完成造福世界的艰巨任务。数字赋予机器生命,连接器是传输血液的管道。现如今,工厂对“活着的“机器的需求量如井喷式增长,也激发了对连接器的需求量。在今年electronica2018展示会上,浩亭连接器为工业物联网展示出更具创新性,更有针对性的连接解决方案。

 

浩亭展位

为顺应工业物联网市场的需求,各种传感器、执行器等设备向着愈加小型化、智能化方向发展,为满足这一新的需求发展趋势,连接器也要做出新的改变。早在2016年,浩亭(HARTING)便开始使用工业以太网通信的新英雄(“Captainix”)执行标准化新接口标准。在展会中,浩亭(HARTING)展出了新款ixIndustrial®连接器,帮助设备制造商将他们设计的设备尺寸减小40%。

浩亭电气与浩亭IT软件发开总裁UweGräff

为了提高制造设备的效率,生产工艺中也将进行联网。浩亭使用RFID-4-SMT自动识别解决方案,将UHFRFID芯片加入坯料中或之后作为组件进行安装。在制造过程中的每个工位均可在RFID芯片上写入和读取制造数据,甚至还可存储机器故障等计划外事件。降低错误率,简化文档要求,形成单批量自动化印刷电路板(PCB)生产基础。

浩亭电动车充电技术解决方案

连接操作性越来越重要。之前采用的互锁技术(如螺钉技术)将不再适用于不断缩小的连接,因此浩亭推出了PushPull系列,提供满足数据、信号、电源和光纤连接需求的易用型通用接口,可在使用过程中提高操作安全性和效率。

未来设备的电源组件一定是尺寸更小、功能更强大,为此浩亭HARTING负责人透露,将在2019年春季推出通过为电源增加标准化K编码强化功能的M12Power系列。以630伏和16安培传输7.5千瓦功率的设备接口能够为尺寸紧凑功能强大的驱动器提供足够电力,成为7/8英寸解决方案未来的节省空间型替代方案,同时保持与小型化趋势的同步。

浩亭har-flex®PCB连接器

当谈到连接器的发展趋势和市场中新的发展机会时,浩亭电气与浩亭IT软件发开总裁UweGräff为我们分享了行业的六个相关趋势,并表示这些趋势会影响连接器的发展。“建设IIoT基础设施。我们在分支机械设备和机器人领域看到了我们的解决方案和产品的良好机会。”UweGräff如是说道。

小型化:在IIoT环境中需要添加越来越小的设备和传感器以传输更多的数据,因此也需要更多的连接点,但是整体应用程序不能变大,组件必须提供更高的密度或更小的占用空间。为此,浩亭推出了HARTINGixIndustrial连接器,这款非凡的新型连接器系列可为1/10Gbits/s以太网提供Cat6A性能。与传统RJ45相比,这一新标准所需的安装空间减少了70%。

模块化:模块化意味着提供灵活的,可重新配置的生产元件。这些元件具有用于机械连接和电源,数据和信号传输的标准化接口。HARTINGsHan-Modular系列完美地展现了这一趋势。这种革命性的连接器概念于1994年推向市场,允许将多种连接类型组合到一个界面中,节省了更多的空间,并实现灵活性以及未来的安全性。重点关注到这一趋势后,2017年HARTING再推出一款新的Han-Modular产品,并且销售额出现大幅盈余,也说明了模块化连接器对行业的重要性。

识别:通过RFID等技术为系统添加跟踪功能,使对象能够在整个生命周期内存储自身信息,并轻松检索信息,这种需求在工业领域现如今也变得尤为重要。2006年,HARTING推出了一款工业RFID解决方案,即使在恶劣的操作环境下也能够展现极佳的可靠性,产品阵容在过去的十几年中持续增长。

集成:实现通信协议允许系统和子系统相互通信。在众多现有的和正在计划中的解决方案中,HARTINGMICA是分散式IIoT生产环境中理想的通信枢纽。例如,HARTINGMICA已用于工厂设置中的能量监控,它可以监控机器使用的电量,测量电能质量,提供机器运行状况的见解并确保过程质量。

定制:为满足客户需求,根据特定行业的需求调整标准组件,具有极高的成本效益。例如,HARTING为其极为流行的,经济的Han-Eco系列热塑性连接器定制了引擎盖,使其适用于数据中心应用。这也是为什么定制的Han-Eco在美国被选为微软开放式连接器的原因。

数字化:数字化是指将通常不传输数据或模拟数据的事物数字化,以便它们可以集成到更大的IIoT系统中。MICA的灵活配置可能性意味着可以改装车间和机器操作,以执行数字化,网络化应用程序,以实现更高效的生产流程,预测性维护和过程数据记录。