详细信息

30. 一月 2019

汉诺威工业博览会:浩亭展出这一领域智能基础设施的全新标准和解决方案

浩亭T1 Industrial、浩亭RJ Industrial®多功能系列和M12 PushPull步伐一致 / Han® 1A,全新紧凑型矩形连接器 / 浩亭加速电动交通研发

上海,2019年1月30日---浩亭技术集团将在今年的汉诺威工业博览会(2019年4月1日至4月5日)再次展示各种新产品和智能解决方案(11号展厅/C13展位)。浩亭将着重体现今年汉诺威工业博览会的宣传语:“集成化工业——工业智能”。这意味着将人和人工智能相结合,创造出能够为客户提升价值的工业智能。浩亭产品智能、聪慧且易于操作。

浩亭正在推动未来网络的以太网连接的发展。单对以太网(SPE)是工业布线市场的热门话题。浩亭为此提供了正确的标准化接口,并将在2019汉诺威工业博览会上展示首批系列产品,其标志着实现了从技术趋势到现实应用以及客户定制解决方案跃迁,成为工业4.0的先驱。“我们在IEC标准化接口方面始终沿着自己道路前行:发现趋势、定义标准并推出可靠的产品,”HARTING Electronics产品管理总监Frank Welzel说。浩亭展台将展示包括连接器和PCB插口在内的首个IP20接口。

这款全新浩亭T1 Industrial系列的核心是标准化且可用于IP20至IP65/67所有外壳型号的SPE插接面。浩亭已经根据未来要求对其连接器概念进行调整,使用标准化插接面即可实现短距离传输速度1GBit/s以及长距离传输速度10Mbit/s。

浩亭RJ Industrial®多功能系列

在推出RJ Industrial®全新的MultiFeature系列之后,浩亭将能够满足该领域客户提高操作和装配便利性的意愿和要求。RJ Industrial®标准的进一步发展已经让无工具装配、操作简便性和坚固金属外壳成为现实。其针对AWG26至22线束的适用性以及牢固的电缆装配能力让安装人员能够更轻松、更快速地进行安装。尽管电信领域经典的RJ 45并不能够满足所有工业需求,但浩亭RJ Industrial®多功能系列能够应对所有要求并可解决硬操作环境的难题。超六类的性能、IP20和IP65/67外壳加上PoE供电的IEEE802.3af(PoE15.4W)/IEEE802.3at(PoE 25.5W)/IEEE802.3bt(PoE 100W)能够为任何设备传输数据和电力。

M12 PushPull符合IEC61076-3-126/IEC61076-2-010要求

Metrix博士是采用快捷型PushPull联锁机构的新产品。浩亭推出的全新女英雄是一款公制圆形连接器,采用了睿智的PushPull技术,可在几秒钟内完成连接。Metrix博士首先为采用SPS IPC驱动器的工厂自动化提供了全面的M12 PushPull解决方案。其咔嗒即连的前沿技术将继续在2019汉诺威工业博览会上展现风采。

作为浩亭所积极推动标准化工作的一部分,现在将可以更加方便地制定M12 PushPull联锁机构相应的通用标准。这将让客户对其资产安全更加放心,并且可以满足M12作为公认标准化接口的要求。此前解决方案已经在直式设备插口外部实现了其特色的咔嗒连接功能,浩亭这次将首次在SPS 2018上展示用于嵌入式插口的全新M12 PushPull接口。这种连接器插口型号将广泛用于自动化领域。其设有一个内部锁定机构,并且无需外卡圈即可平稳安装在表面上。小型化是自动化领域的关键要求之一。

越来越多的工业连接器技术制造商利用快捷的PushPull概念开发便于操作的连接器。M12圆形连接器传统的螺钉式锁定机构在安装多个接口时总要花费大量时间。通过M12 PushPull与传统螺钉式锁定机构的直接对比,全新的联锁技术可以将连接速度提高75%左右。

自动化领域注重于简单安全的操作、声音反馈以及时间和成本的节省。浩亭现在可以满足所有这些要求,并且正在与市场竞争者合作推动M12 PushPull的全面市场标准化。最终确立的IEC61076-2-010和IEC61076-3-126标准将可为工厂自动化提供全面解决方案,并确保资产安全性以及为用户提供另一种选择。

标准化让所有人受益

标准化是融入汉诺威工业博览会所有亮点的主要关键词。尽管专用解决方案同样精彩,但从长远来看,往往会成为一项孤立的解决方案。资产安全性、广受认可的设备形状参数以及熟悉的操作方式对于价值链上的所有人都具有积极意义。标准化插接面、组装便利性以及简单的现场操作使每个人都能从中受益。“标准化公司CEO、制造商,尤其是用户获益匪浅。每个人都觉得自己的方案变得更加可靠,”Frank Welzel说。

紧凑、耐用以及矩形:Han® 1A

浩亭技术集团还推出了创新型重载连接器-Han® 1A,这是一种可通过多达12个触点传输数据、信号和电力,且极其耐用的全新紧凑型矩形连接器。该连接器由高性能塑料制成,重量轻,占用空间极小。

由于采用模块化结构并且使用各种用途,其特别适合用于需要为多个小型驱动器、传感器和设备供电的应用。

在机械领域,Han® 1A可令加热或冷却单元、风扇、控制端子、照明系统、驱动器、振动输送机类似工具和模块实现高效的整合。在交通领域,可以利用Han® 1A连接车门传动机构和接入系统、以及照明、车灯、喇叭、屏幕、显示面板、警告和报警指示灯、按钮、声音信号和雨刷。

 

 

让控制柜组装更加简洁的Han®金属外壳

浩亭现在为Han® B、EMC和M系列推出的金属外壳可以实现触点插接件的后侧组装。新的方案组装控制柜接口变得更加容易,尤其适用于机械和自动化、机器人以及交通和能源技术。

采用金属外壳的Han®连接器特别适合对于组件坚固性和安装简单性方面存在较高要求的应用。目前为止,组装Han®金属外壳需要电缆先穿过控制柜的开口,然后插接件才能在机柜外部组装再拉回到隔板外壳内。全新Han®解决方案还可将预制插接件从控制柜内部直接锁定在隔板外壳内。

清洁与安全:用于食品行业的Han®连接器

浩亭还推出了一系列专门用于食品行业的Han® F+B连接器。其光滑的表面让细菌更难以积聚。其外壳和密封件牢固、安全且耐久:可避免内部触点与高压清洁剂或腐蚀性清洁剂接触。

清洁和安全是食品加工领域的关键性要求:Han® F+B连接器的连接处、表面、螺纹以及密封件设计让污垢颗粒难以粘附。外壳与配件的圆形曲线设计也可防止污垢蓄积,避免细菌滋生。

Han® F+B外壳采用高性能塑料制成,不但具有防水性能,还可兼容清洁剂使用。其已经通过Ecolab认证并获得FDA21许可。只要保持闭合状态,高压清洁器喷射的水流就无法进入壳体内部。

 

工业连接器Han®配置器的升级

浩亭去年在汉诺威工业博览会上推出用于工业连接器的Han® 配置器。该智能系统可以让客户根据几项要求为定制接口生成具体的建议。我们在今年的展会上将展示诸如相关配置结果3D优化显示的全新功能和扩展。

浩亭推动电动交通发展:

汉诺威工业博览会的浩亭展台还将展出瑞士汽车厂商Frank M.Rinderknecht的最新概念车型“microSNAP”。“microSNAP”采用了非常大胆理念:可快速拆卸和更换的底盘、传动机构(“滑板”)和车身(“吊舱”)。浩亭还将与Kuka一起展示快速为电池充电的相应机器人充电站。当驱动电池达到规定的充电水平时,Kuka机器人将连接浩亭充电插头并结束充电过程。这意味着车辆可以在非常短的时间内实现续航。适用于各种应用领域的解决方案。

 

 


说明文字(照片1和2):“microSNAP”:浩亭还将与Kuka一起展示快速为电池充电的相应机器人充电站。

 

 


说明文字(照片3):有关首个单对以太网串口部件的更多信息:https://www.harting.com/single-pair-ethernet-harting-t1-industrial

 

说明文字(照片4):浩亭RJ Industrial®多功能系列

 

说明文字(照片5和6):[l.]用于工厂自动化领域的M12 PushPull,[r.]作为浩亭全新女英雄的Metrix博士是采用PushPull联锁机构的公制圆形连接器。

 

 

说明文字(照片7)连接系统外围小尺寸组件时更加节省空间:Han® 1A.


说明文字(照片8和9):在Han® ES外壳内完成Han® ES Press触点插接件的后侧安装。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。