详细信息

29. 三月 2019

浩亭:不断创新,“智”造万物互联的工业世界

随着工业物联网席卷制造业,智能生产正在迅速发展。未来,机器设备之间将通过物联网实现全面通信,在这个互联互通的工业智能网络里,连接器这个关键部件是串联一切的基础。作为连接界的翘楚,浩亭持续进行技术创新,拓展产品系列,为工业发展提供强大连接。其前瞻性产品——Han® 高性能连接器拥有独特的连接技术和出色的性能表现,在实现连接智能化的同时,为客户创造更多增值价值。此外,浩亭量体裁衣的定制化解决方案具有极高的针对性,能充分响应工业生产与作业环境下不同的连接应用需求。

 

技术创新,引领工业连接浪潮

 

连接器不仅需要拥有强大的连接性能,在外壳设计、重量、体积等方面也需要具备生产优势。在插接件外部材料的选择上,金属材料虽然强度高,但也较为笨重,为生产和作业增加了运输和操作负担。浩亭为此开发出Han-Eco® B新型塑料连接器,高性能塑料外壳重量相比金属减少约50%,是名副其实的轻量担当。此外,它可与各种Han® B金属型号插接件兼容使用,所有可集成到Han® B金属外壳内的一体式插芯模块也可安装在塑料外壳中。轻量化和兼容性为这款连接器带来了显着的灵活性,使之成为综合性能和经济效益的理想选择。

 

 

 

Han-Eco® B颠覆传统,支援后面板安装, 省时又省力

 

工业制造的升级和改造对连接器的体积也提出了更高的要求,一方面是由于轨道交通、机器人、医疗器械等行业生产的空间要求,另一方面则是在工业物联网环境下需要添加更多的连接点以传输数据,更小即意味着设备升级时有更大的发挥空间。

 

 

 

为此,浩亭推出了Han® 1A紧凑型矩形连接器,采用高度集成的模块化,比Han® 3A连接器体积小30%,是小巧结实的“微型担当”。在满足IP20IP65防护等级、传输性能优越的同时,以更高的密度有效减少空间占用,为小型化连接器树立了新的行业标准。创新的Han® 1A推荐在机器人机械臂和铁路交通行业中应用。

 

 

 

 

 

Han® 1A机器人机械臂上的应用

 

智能连接,赋予更多增值价值

 

生产智能化要求从物理连接转向数据连接,将机器与设备集成到更大的工业物联网系统中。浩亭的Han-Smart® 产品正是为此而生,这款具有特别功能的连接器能够通过以太网实现联网,帮助强化通讯和联网功能。它的可识别功能支持识别和存储设备相关信息,能够帮助检测设备组件位置,避免插拔错误,并提供给应用程序进行预测性维护。此外,Han-Smart® 还具有能源测量和状态监测功能,能有效检测设备,减少因设备故障而带来的停机时间。

 

在实现智能化这一核心追求的同时,浩亭还赋予了这款连接器诸多增值价值。Han-Smart® 连接器自带浪涌保护功能,不依赖外置的防浪涌保护器来对敏感电子组件进行浪涌保护,无需额外的安装工作,从而使系统集成过程更为简单,安装更加快速高效。

 

定制化方案,让客户当家作主

 

随着智能生产的发展,工业生产场景越来越多元,传统的通用型大规模制造模式难以适应现代生产的连接需求。为了进一步满足目前应用领域越来越多的定制化需求,浩亭自2015年起便成立了定制化解决方案(HCS)团队,量体裁衣,让客户当家作主参与制作定制,有的放矢地解决连接问题。

 

 

 

浩亭珠海的制造基地能提供全面的定制化产品服务,从设计、生产、安装到后期的运维全周期内为客户提供帮助。所有流程都是并联的,在研发、优化和组装的每一个节点都和客户相连:对于通用组件无法实现的特殊项目,浩亭可以概念化并实施全新的产品研发;对于标准模块,浩亭可以定制多个电缆入口的附加孔、印刷信息、特殊颜色、更改外壳设计等实现优化;在组配安装上,浩亭也可提供定制化的安装线缆,保证产品的高性能和稳定连接。浩亭定制化解决方案以客户为中心,旨在为客户找出最合适正确的连接,搭建客户与连接方案之间的桥梁。

 

无论是技术创新的结晶Han® 高性能连接器,还是全方位满足客户需求的定制化解决方案,浩亭始终致力于解决工业生产中的实际连接难题,在生产全过程为客户提供最佳体验,创造增值价值。提供强大的智能连接是浩亭不懈的追求,作为领先的连接器供应商,浩亭希望利用自身产品和技术帮助企业打造互联互通的智慧工厂,实现工业4.0愿景下智能互联的工业世界。

 

 

图片说明: Han®系列 - 1950年以来的业界标准

 

想免费取得浩亭最新微型化连接器Han® 1A的样本, 请立即扫描二维码帮写表格

 

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、产品及应用方案介绍、企业新闻、展会信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

 

 

中国联络人:

浩亭(珠海) 贸易有限公司上海分公司

杨莉

市场传讯经理

中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心13501室,200030

电话:+86 21 3418 9758分机215

传真:+86 21 6386 8636

E-mailolivia.yang(at)HARTING.com

 

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn