详细信息

04. 四月 2019

面向未来工厂的单对以太网关键技术

合作伙伴关系对于制定标准/首批系列产品至关重要

上海,2019年4月4日---工业物联网(I IoT)正在快速发展。专家们一致认为,单对以太网(SPE)将成为奠定IIoT成功的关键技术之一。未来的工厂需要高数据流 —— 为此,工业部门需要能够适应不断增长需求的连接技术。而这要通过市场参与者利用开放式生态系统的伙伴关系不断开发和推进标准才能够有效实现。

浩亭对未来工厂的要求已经有清醒的认识。在汉诺威工业博览会上,技术集团展示了用于Cloud、Edge和IIoT的名为HAI³供电连接的智能连接技术!

浩亭在汉诺威工业博览会还与日本合作伙伴HIROSE展示如何将SPE领域的成功解决方案和产品付诸实践。此外,浩亭还将在这一场合宣布与TE Connectivity的合作。两家公司均渴望在未来的SPE基础设施领域实现更加紧密的合作。

浩亭在汉诺威工业博览会上推出首批系列产品

浩亭长期以来一直在为未来的网络推动以太网连接的发展。技术集团推出与其相匹配的标准化接口,并将在2019汉诺威工业博览会上展示首批系列产品。

作为IIoT的推动者,浩亭因此顺应技术趋势向实际应用和客户解决方案迈出了一步。凭借符合IEC 63171-6的标准化接口,技术集团始终依照发现趋势、确定标准以及推出高质量产品的道路前进。11号展厅(C15展位)将使用首个IP20接口连接器和斜角PCB插口。

但单对以太网的背后究竟是什么?几代网络工程师、规划人员、安装人员和用户早已知道快速以太网10/100Mbps需要使用两个线对进行布线,而千兆以太网需要四个线对。全新的单对以太网现在正在推动能够通过单对线路传输基于TCP/IP数据流的技术进入市场。

这项由汽车行业推动的技术在自动化技术的重要性也日益凸显,而其发展正在以有针对性的方式不断推进。由于其不但简单而且重量、空间要求和安装工作量相应减少,该技术在工业、自动化技术以及铁路等行业的未来前景很广阔。

SPE现在还可以让(即基于IP的连续通信)现场层面实现数字化。通过为以太网接口配备简单的传感器或摄像头、读卡器和识别设备等,就可为集成化工业和IIoT的实施提供支持。没有众多形色各异的协议,不存在由于转换造成的不必要延迟,甚至没有TSN的实时功能。从云端到每个传感器基于IP的通信长期以来始终是一个广受追捧的愿景,而现在正在以非常真切的形式呈现。

设备、电缆和连接器的一致兼容性

SPE技术得到广泛使用并取得市场成功的先决条件是设备、电缆和连接器的端到端兼容性。自今年年初以来,20多个国家的专家委员会通过ISO/IEC参与了一个针对标准SPE接合面布线和选型的国际化初选流程。这一选型流程的结果是有两种接合面占据上风:

Ø 对于建筑布线而言,符合IEC 63171-1的接合面:

该接合面是基于CommScope的提议

Ø 对于工业和工业应用,接合面

IEC 63171-6:该接合面是基于浩亭的提议。

这款全新浩亭T1工业连接器系列的核心元件是适用于IP20至IP65/67所有型号始终统一的SPE接合面。浩亭相应调整了连接器设计,并利用相互兼容的接合面实现更短距离的1GBit/s以及长距离的10Mbit/s。

 

文字说明:首个单对以太网系列部件

若需更多信息,请访问以下网址:https://www.harting.com/single-pair-ethernet.

更多信息:
www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、产品及应用方案介绍、企业新闻、展会信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

 

 

 

中国联络人:

浩亭(珠海) 贸易有限公司上海分公司

杨莉

市场传讯经理

中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心1座3501室,200030

电话:+86 21 6386 2200 分机215

传真:+86 21 6386 8636

E-mail:olivia.yang(at)HARTING.com

 

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn