详细信息

09. 四月 2019

浩亭在汉诺威工业博览会展示了面向未来工厂的智能连接

HAI³供电连接:针对Cloud、Edge和IIoT的解决方案组合 / HIROSE与TE Connectivity建立相关单对以太网(SPE)的合作伙伴关系

上海,2019年4月9日---除明确的工业基础设施标准外,未来的生产还需要更加智能的系统和流程。合作领域包括传感器数据的收集、Edge环境或云中的分析、与预防性维护相关的初始结果演示、以及机器学习和人工智能(AI)。浩亭技术集团通过浩亭“HAI³供电连接”实现了从云到现场的连续性 ——由此将其自身确立为集成化工业面向未来工厂的推动者。

人工智能(AI)无处不在。人工智能被视为数字革命背后的关键驱动力。该技术在生产领域现已超越初始阶段,并且已由此成为行业内人工智能系统的起点。对于浩亭而言,今年博览会的宣传口号“集成化工业 - 工业智能”意味着人类和人工智能整合成为能够为客户创造更高价值的工业智能。浩亭“HAI³-供电连接”产品智能、巧妙且使用方便。

标准促进沟通

未来工厂的各种组件和产品需要通过相互通信和大量数据交换实现新的功能。在这种情况下,标准可以促进沟通。

技术集团还将坚定地将IIoT作为目标。集团开发出满足端到端通信基础设施需求的T1工业连接器,由此满足未来IIoT所有工业互联网用户的要求。浩亭已经利用T1定义工业领域所部署的单对以太网EEE连接器标准。这是一种可以将全新I4.0自动化小型化传感器和执行器连接到网络继而接入云端的智能连接解决方案。

同时专注Edge和Cloud解决方案

为了实现现代网络的全部性能,需要越来越多诸如Han® 1A的个性化连接器解决方案为Edge供电。世界最小的矩形连接器以及Han®连接器系列的最新产品完美地满足了设备尺寸不断缩小的需求。

浩亭将以注塑机的具体应用场景作为示范,展示注塑模具识别、MICA®能量测量实现能源相关的生产率提升。无论云端还是“边缘”MICA.network的浩亭合作伙伴和系统集成商将再次现身汉诺威,展示来自各行各业的更多应用。

浩亭推出单对以太网系列产品

浩亭始终在为未来的网络推动以太网连接的发展。单对以太网(SPE)成为工业布线市场的热点。浩亭正在推出相应的标准化接口,并在2019汉诺威工业博览会上展示首批系列产品,以积极推进下一代自动化设备的设计。

作为IIoT的推动者,浩亭因此顺应技术趋势向实际应用和客户解决方案迈出了一步。凭借符合IEC 63171-6的标准化接口,技术集团始终依照发现趋势、确定标准以及推出高质量产品的道路前进。11号展厅(C15展位)展示首个由插头连接器和斜角PCB插口组成的IP20接口连接器。

但是,单对以太网的背后究竟是什么?几代网络工程师、规划人员、安装人员和用户早已知道快速以太网10/100Mbps需要使用两个线对进行布线,而千兆以太网需要四个线对。全新的单对以太网现正在推动能够通过单对线路传输基于TCP/IP数据流的技术进入市场。

然而,相应的生态系统也需要携手支持这一发展的合作伙伴。浩亭希望与其技术合作伙伴HIROSE共同展开单对以太网(SPE)解决方案的市场营销,浩亭ix Industrial已经由此成功投放市场。同样,TE Connectivity也将作为合作伙伴参与未来SPE基础设施产品的共同开发。

小巧、可靠且灵活:Han® 1A

浩亭将在全球最大的工业博览会上展示其全新推出的节省空间型工业接口:相比迄今最小的矩形浩亭工业连接器Han® 3A,Han® 1A的尺寸更小。这款连接器尽管尺寸小巧,却能够为所有工业生命线提供强大的解决方案。由于其“咔嗒即连接”的优势,用户还可在装配过程中节省宝贵的工作时间。

这款全新接口采用黑色塑料外壳,并可配备色码。该接口占用空间小,并且由于集成数据、电力和信号触点,功能非常全面。此外,其所采用的灵活连接技术还可为现场安装(螺丝触点)以及单独单元的预装配(压接触点)提供最佳解决方案。通过几个基本元件的组合就可获得适用于机械工程、自动化、机器人、医疗、能源和交通工程的简单高效接口。

浩亭推进电动交通发展

而基础设施——电动汽车生态系统需要配套智能数据处理和分析系统才能够提供相应的服务。这其中包括根据电池状态确定附近最适合的充电站,或哪家能源供应商目前的费率最低等信息。

即便完全自主为车辆提供能源的充电系统也需要来自各种系统的数据。诸如用于交流充电的Type 2连接器或用于快速直流充电的Combo等充电基础设施解决方案已经在此类系统上得到应用。浩亭将在工业博览会上展示“实时”自动充电的工作原理。KUKA的充电机器人能够将浩亭充电连接器引导至车载插座,并在驱动电池达到必要的充电水平后立即停止充电。其可确保车辆在短时间内再次使用,并为诸如车队或停车场等难以手动充电的狭窄空间等各种应用提供解决方案。

MICA®Edge计算机在收费管理或计费系统的安全通信方面也得到了密切应用。

浩亭技术集团与合作伙伴Rinspeed、KUKA、innogy、SAP和MHP携手在“电动汽车基础设施”生态系统领域推出各种不同的解决方案。瑞士汽车梦想家Frank M. Rinderknecht还将在汉诺威展示他的最新汽车研究成果“microSNAP”。“microSNAP”提出的大胆理念:底盘、传动(“滑板”)与上层结构(“驾驶舱”)能够实现分离以及快速更换。

经济已经降温

董事会主席Philip Harting就技术集团的业务发展发表演讲。日常业务已经能够感受到诸如美中贸易战、惩罚性关税、英国退欧以及全球需求放缓等风险。“经济形势自去年年底以来已经在进一步降温,”Harting在汉诺威举行的新闻发布会上说。他还补充说,实现2018年12月预测的2018/19财年销售额增长接近5%将会成为一项挑战。

 


文字说明:浩亭首席执行官Philip Harting

 

 

文字说明:首个单对以太网系列部件

 

 

 

 

文字说明:功能全面且重量轻巧:屏蔽型Han® 1A。

 

 


文字说明:“microSNAP”:浩亭与Kuka共同展示以自主方式为电池充电的机器人控制充电。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。