详细信息

17. 四月 2019

如何为农业应用选择高压连接技术?

【大比特导读】农业机械和辅助部件的电气化变得越来越重要。多年来,浩亭一直致力于开发拖拉机和附件之间的标准化接口。由此产生的新开发的AEF高压连接器在去年11月的AGRITECHNICA交易会上展示了众多应用。

 

农业机械和辅助部件的电气化变得越来越重要。多年来,浩亭一直致力于开发拖拉机和附件之间的标准化接口。由此产生的新开发的AEF高压连接器在去年11月的AGRITECHNICA交易会上展示了众多应用。


拖拉机上的浩亭 AEF高压连接器

农业领域正在经历转型。它现在反映了工业领域对提高效率、改进控制性能和高动态机械的渴望。农业机械和车辆的电气化可以实现这一目标,但这一市场与汽车行业有很大不同。联合收割机更像是一台移动和生产机器,而不是简单的汽车。电动和/或产生动力的拖拉机可以为播种机、肥料撒布机或耙子扥提供动力。电气化农业机械的使用提高了效率和生产率,另一方面可以降低电动机的维护和误差敏感性。

用于拖拉机电气化的部件

与液压马达相比,例如风扇和配料等电驱动器的应用,可将播种机的效率从60%提高到85%。此外,有针对性地使用种子和肥料等运行动力源以及附带的优化可控性显著降低了动力和燃料消耗。较不复杂的结构还可以减少所需的安装空间。第二个主要趋势是数据生成和数据管理,这是精准农业的先决条件。

在电气化领域,拖拉机和附件之间的接口至关重要,因为不同的拖拉机制造商必须与不同的机具制造商兼容。迄今为止,直流和/或交流电所需的标准接口是缺失的。除了标准化的数据接口外,ISOBUS——一种可靠且同等标准化的电能传输接口——需要在农业的特殊条件和挑战下使用。迄今为止安装在机器中的连接器不适合在拖拉机和附件内分配相应高的电功率。这是因为典型的12V发电机(功率约为1kW)无法满足喷雾器(1.2kW)、播种机(3kW)或捣碎机(140kW)的电能需求。

因此,农业工业电子基金会(AEF)成立于2008年,它成为了各种农业主题标准化机构,而浩亭科技集团于2011年加入。与AEF成员和所有主要农业机械制造商合作,必要开发了标准化接口——用于在拖拉机和附属设备之间传输480 Vac或700 Vdc的AEF高压连接器。 AEF高压连接是一项新技术,旨在满足辅助和连接设备未来的电力需求。通过这种方式,浩亭支持拖拉机上的全电动和混合动力驱动系统的开发,以及对附件上电驱动的日益增长的需求。

浩亭AEF拖拉机连接器

“拖拉机连接器”是浩亭首款专为农业技术开发的产品,其最大输出功率为150 kW,480 Vac或700 Vdc。它具有插入和拔出状态下的防护等级IP69 K,额定温度范围为-40°至85°C。通过交流解决方案,“智能”保留在拖拉机上,从而可以节省附件上的部件。相比之下,直流产品只需要一个接口来为附件的所有电动机供电。在标准化之外,新接口也用作48 V连接,最大功率为10 kW。由于采用了橡胶表面,该解决方案因其突破性的功能和良好的手感而令人印象深刻。

除了强大的连接器解决方案外,浩亭还提供广泛的传感器安装、定制PCB和布线解决方案以及跨机器物联网解决方案,这些解决方案将机器和设备连接到云端,以便为各种农业应用进行状态监测。

本文出自大比特商务网(www.big-bit.com),转载请注明来源。