详细信息

12. 九月 2019

浩亭为优化生产和降低成本提供全新的解决方案

浩亭亮相胡苏姆国际风能展 / 不断增长的数据量

上海,2019年9月11日——风能行业正在简化其全球制造和安装流程,以提高效率:在系统越来越大的同时,成本拟将进一步降低。该行业正在将各类装置全生命周期内价值链上的技术优化作为一种办法,以此来使投资和运营成本保持在尽可能低的水平、最大限度地提高盈利能力。浩亭将在胡苏姆国际风能展(2019年9月10日至13日)上展示其支持这一成本降低趋势的全新产品和解决方案。

公司的全新Han®工业连接器充分考虑了风力发电机(简称为“风机”)开关柜中接口后置的各项问题。使用此选配件,所有与连接相关的工序都可以在开关柜内完成。此外,许多安装工序可以在上游组装过程中完成,从而节省了工厂技术人员昂贵的工时。这款后置选配件可用于Han®金属外壳和Han B®塑料外壳。因此,客户能够进一步改进风力发电机的制造工艺。

浩亭还将展示其全新的紧凑型Han® 1A连接器系列。这款全新的工业连接器由高性能塑料制成,重量轻,占用空间小。Han® 1A适用于开关柜中的IP20连接以及室外应用需求,因为当闭合时,它能够达到IP65防护等级要求。模块化设计令其可适用于各种不同的部署场景,特别适用于传感器、小型驱动器和照明。

随着产品的日益数字化,再加上风力发电机体积越来越大,风力发电行业面临着数据量稳步增长的问题。因此,这些数据的无故障快速传输对许多风电场运营商来说是绝对必要的。为了适应这一趋势,浩亭公司正致力于开发能够进行双向数据传输的全新光纤旋转发射机。这款发射机将满足机舱和旋转轮毂之间更快交换大量数据包的要求。这款无磨损、免维护系统为整个系统提供端到端的光纤网络——从塔底到到机舱直至轮毂。

为了支持系统,浩亭开发了MICA(模块化工业计算架构)。MICA使直接在应用环境中的存储、评估和处理数据成为可能,并且可以通过单独的硬件、免费可用的软件和合适的接口进行配置,以完全满足客户的个性化需求。

“浩亭涉足风能行业已经超过35年了。凭借我们的经验,我们可以为客户提供极具性价比的解决方案。”浩亭技术集团风能行业部门经理卡斯滕·埃德勒说。

 


说明文字:
Han® B系列连接器能够后置安装,可以从开关柜内部直接使用该连接器。

 

 


说明文字:
浩亭将利用此次贸易展重磅推出其全新的紧凑型Han® 1A连接器系列。这款全新的工业连接器由高性能塑料制成,重量轻,占用空间小。

 

 


说明文字:
今年的重点将放在这款能够进行双向数据传输的全新光纤旋转发射机上。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。