详细信息

14. 五月 2016

多相测试连接器10B在维护机器期间确保安全

维修人员理想的测量和控制装置

201659日,上海--- 10B多相测试连接器能防止机械设备发生故障、节省时间并确保无故障使用。浩亭采用10 B多相测试连接器开发了理想的测试设备,主要适用于售后维修技术员、工程师以及工作涉及三相电机(230 / 240V AC50赫兹)安装、维修和维护工作的所有人员。

机械和设备的可靠运行对于生产和设备维护非常重要。故障会导致高成本,因而需要快速反应。特别是在设备维护期间尤其如此,在更换损坏设备、替换部件的连接和安装过程中,不正确的程序、安装过程中不充分的检测和缺陷可能损坏电机,并中断生产

10 B多相测试连接器是浩亭联合汽车制造商共同开发,并确定交流电动机电源相位(L1L2L3)的连接,以及初始扭矩(星形或三角形连接)的互联和旋转方向。这些参数对于安全连接、交换组件以及维修至关重要,能够避免维护出错。测试连接器符合DIN EN 61010-1标准,操作简单、方便和快捷,可以最大限度地减少错误,减少工步,消除故障和降低成本。10 B多相测试连接器外壳上的符号已被授予设计保护。

图片说明: 多相测试连接器测试简单,结果立即可用。