详细信息

19. 四月 2018

2018汉诺威前瞻 | 浩亭开启“合作伙伴”集结号

2018年4月23日-27日,汉诺威工业博览会将再次启航。德国汉诺威不仅是世界上展出面积最大的工业展,而且展品展示技术含量高,被公认为是联系全球工业设计、加工制造、技术应用和国际贸易的最重要的平台之一。本届展会,浩亭将重装亮相,以MICA平台为依托,展现浩亭的强大朋友圈。

  浩亭展位

  11号馆C13

  浩亭MICA(模块化工业计算架构)被作为一个平台来开发,可以轻松、经济且高效地记录、预处理以及传输数据至工业环境中的存储位置,可应用于轨道和建筑技术领域。

  MICA的基础版本配备有处理器和带以太网供电接口的接口模块。数字输入/输出集成在接口上,以实现数字信号的处理。现有的基本功能允许用户自行部署此硬件,用于基于以太网的数据分析。

  开放平台 极具包容性

  MICA被视为一个开放平台,无论是硬件还是软件。这意味着合作公司本身可以轻松开发出容纳在“软件容器”中的应用软件,以处理其各自的应用需求。通过大量基本容器的选择,就可以根据预定义的规格添加处理数据采集和预处理的功能。

  此外,也可以根据应用程序定制MICA硬件。如今,一些合作伙伴已经开发了一些功能模块,用来服务以及控制工业环境中高成本相关的应用。无论是LORA网络中的无线数据传输,还是作为工业现场总线的通信网关,亦或是在建筑物或工业环境中记录能量数据,能自由获取设计数据的合作伙伴模块是真正的多面手。

  目前,已可供使用的以下功能模块:

  ● MICA USB – 通过MICA连接USB设备和数据分析

  ● MICA EtherCAT/Profinet/以太网IP – 用于将工业网络转换为以太网/TCP

  ● MICA 能量 – 利用Modbus / RTU的能量分析计和用于轮询消耗计的S0接口

  ● MICA 终端 – 连接触摸显示器,用于直接可视化数据和管理应用程序

  ● MICA RFID – 用于直接连接RFID天线以及评估通过RFID传输的数据

  ● MICA 阅读器 – 用于连接USB摄像机以读取1D和2D代码

  ● MICA 移动通信 – 通过LTE/Wifi/BT LE进行无线通信

  ● MICA 无线传感器网络 – 通过Zigbee/Mesh通信连接传感器此处,设计数据可免费提供给合作伙伴。除了有大量的功能模块可供选择外,用户还可以预处理、转换或将复杂的分析功能集成到MICA中去。

  举办合作伙伴活动 建立“朋友圈”

  “MICA. network”被构建为一个交流信息和创造协同效应的平台,目前已拥有40多家合作伙伴公司,其重点关注英国、西班牙、美国和中国。来自硬件领域、软件开发、云解决方案以及整体解决方案提供商的专家们相互提供项目支持。每年会举行多次合作伙伴活动,除了讨论当前主题之外,还呈现有关MICA主题的新闻。

  通力合作 实现工业4.0

  开放式平台使得趋势跟随变得容易,因为每个合作伙伴都可以将其想法(源自新的要求)融入到开发中去。借助于其坚固性、紧凑性、模块化和自主性,MICA平台的概念可帮助生产企业适应未来,即使机器仍在为“工业4.0”运行,但“工业4.0”依然是一个外来词语。

  网络在不断发展,我们也在不断增强MICA的功能。在这里,行业正在基于其未来的要求发出明显的信号。浩亭将专注于主打模块化工业计算架构独立功能板的解决方案,让更多合作伙伴在MICA平台上更接近工业“4.0”。

  Krumedia和EPS Energy为中小企业(SME)提供符合欧洲标准的EN 50001、基于模块化工业计算架构的简单能源管理解决方案。该产品包含高达400A的电流传感器,可直接与MICA Energy对接(modbus,S0)。无需额外计量。

电动交通应用,网络安全和威胁情报提供商Infotecs以模块化工业计算架构平台为基础,提供可集成到电动车充电站的安全网关,确保整个路线上的认证过程和数据传输到后端系统,从而防止未经授权读取数据。

  SDI Innovation为数控机床加工中心、注塑机和生产线等生产系统实际和目标状态的监控、可视化和分析推出了全新的软件工具“Bluebox.sdi”。该工具包括全员生产维修(TPM)、设备综合效率(OEE)计算和趋势分析等预置应用。

  comtac AG将通过LoRa™网络展示其无线资产跟踪和状态监测解决方案。comtac使用模块化工业计算架构作为室外LoRa™基站,同时也为专用LoRa网络和开放式平台通信统一架构(OPC UA)连接提供解决方案。

  当然,本届展会您还能看浩亭的众多新产品及解决方案,Rinspeed的“Snap”概念车,模块化连接器等重磅产品。2018年4月23日-27日,与浩亭相约德国汉诺威,我们一起刷爆“朋友圈”。