详细信息

25. 四月 2018

浩亭2018汉诺威精彩大放送

  盼望着,盼望着,2018年4月23日,2018年汉诺威工业博览会的大幕正式拉开。在众多展商中,位于11号馆C15的浩亭展位格外“吸睛”,技术亮点、伙伴合作,都展现了浩亭的魅力。

 

  你不可错过的展台精彩

  本届展会,浩亭展台集结了众多明星产品。

  浩亭MICA(模块化工业计算架构)被作为一个平台来开发,可以轻松、经济且高效地记录、预处理以及传输数据至工业环境中的存储位置,可应用于轨道和建筑技术领域。

  MICA的基础版本配备有处理器和带以太网供电接口的接口模块。数字输入/输出集成在接口上,以实现数字信号的处理。现有的基本功能允许用户自行部署此硬件,用于基于以太网的数据分析。

  浩亭工业连接器 Han®是取代硬接线或圆形连接器的最佳方案。由于浩亭的连接器解决方案大大节省了过程中的生产、检验、运输,以及最后的安装布线/拆线时间,大大降低了客户的总体成本。比如在能源应用在风力发电上,浩亭在这一方面做出了重要贡献。在风力涡轮机叶片上的结冰可导致车轮过重,从而引致整个系统的不平衡,对齿轮箱或叶片造成损害。最终令发电效率降低,并可能导致涡轮机停止运作。

  所以,为了增强风力涡轮机的可靠性,防冰系统是十分重要的。设计防冰控制柜的原型时,制造商试图用比较经济的硬接线解决方案。然而,当浩亭向他们展示高密度的Han-Modular®及Han-Brid®后,能大大降低控制柜的总体成本。

  展台上,浩亭展示为现在和未来以太网通信推出的产品和技术。为了向设备制造商提供适应其实现小型化的接口,浩亭的ix Industrial®尽管体积更小但性能更加强劲——并且速度高达10GBit。对于运营方必须考虑运营供货或其他环境影响的应用,运营方可以利用浩亭的M8 D-编码在M12无法安装的使用地点为传感器提供快速以太网连接。

  M8是一种常见的连接器,尽管目前为止仅用于信号的传输。全新M8 D编码采用具有连续屏蔽功能的强大金属外壳,能够为设备提供100兆比特/秒的快速以太网连接。为了避免额外的供电接口占用更多空间,M8还具有D编码的以太网供电能力,能够同时为现场设备传送数据和电力。

  传递声音:携手伙伴 合作共赢

  本届展会,浩亭以“整合行业-连接与合作”口号亮相,作为整合行业的先驱,浩亭将与著名的合作伙伴一起推出创新的产品和解决方案。“我们利用数字化来为客户创造价值,并依赖于合作过程,”在第一天的发布会上,浩亭董事会主席洪斐立 (Philip Harting)如是说。

  通过使用浩亭数字业务平台(HDBP),客户可以通过Han配置器预先配置、设计和订购一套模块。这些产品是基于一个模块化的系统,效率和经济产量可达1号标准大小,并将在同一天发货。新的物流中心在这里也扮演着重要的角色。目前正在建设的欧洲配送中心(EDC)大约耗资4000万欧元,是该公司历史上最大的一笔投资。

  但也有阻碍数字化的障碍。在此背景下,浩亭提到了欧洲国家的具体规定、中国新的网络安全法规以及全球贸易中出现的保护主义和民族主义。他评论道:“这种类型的干扰促使我们更紧密地与客户合作。”

  浩亭展台现场的一系列展示,吸引了众多观众驻足而观,当然少不了来自中国的用户们,看到他们开心的笑容,一定是在对浩亭产品的解决方案点赞!

 

  成绩如何?数字说话

  浩亭董事会主席洪斐立对2017 - 2018财年的成绩感到满意。“前7个月是成功的,我们目前预计整个财政年度将实现个位数的高增长率。我们可能会走得更高。在任何情况下,我们将大大超过€7亿收入门槛。”这略微提高了2017年底的年度记者招待会的预测。在那时,浩亭预测销售额将增长5%到6%。增长跨越了行业、市场和产品。

  强强联合 全方位展示

  浩亭、innogy和infotecs三家公司为电动汽车的生态系统贡献了他们的专业知识:浩亭演示了其快速充电的基础设施在Rinspeed概念车“Snap”,innogy供应充电站,infotecs加密充电站通信。两辆车可以安全且舒适地与22千瓦交流电并行充电。由于充电站是按照法定要求工作的,所以只收取费用。此外,它通过it后端从innogy智能地联网。

  来自网络安全和威胁情报提供商infotecs的软件解决方案保证了电子收费基础设施的整个数据流量。这包括充电站和后端系统之间的所有通信,以及数据交换。对于个人消费的计费,来自充电站的数据用浩亭Edge计算系统云母读取。

  “在电机动性领域,我们看到了发展和增长的巨大机遇”,洪斐立澄清道。“根据我们在传输数据、信号和电力方面的十年经验,我们现在是大众集团和宝马公司的一级供应商。”