详细信息

09. 十二月 2015

保证工业4.0生命线的新型产品组合

M12 Power(电力)、PushPull Signal(信号)和preLink®模块/小型化和标准化

 

中国,上海,2015年12月7日——浩亭技术集团于2015年11月24-26日,在纽伦堡工业自动化展会(SPS IPC Drives,10号馆140号展位)上展示了其创新的产品和解决方案,包含三种创新产品:M12 Power(电力)、PushPull Signal(信号)和新型preLink®模块,保证工业4.0的生命线:电力、信号和数据。此三种产品组合采用未来工业方法,符合小型化和模块化的趋势。 

 

具有L编码的M12 Power(63V, 16A)可为高能耗应用提供充足的电力,使客户在未来不再需要7/8"解决方案。因此,现场配电设备和其它应用均可配备M12接口——外壳结构可节省空间和成本。此举受到PNO Profibus现场总线用户组织的支持,将M12 Power作为新的标准电力设备连接器。

 

PushPull Signal(信号)具有20针的新型设计,并具有小型化的特点。与以往的连接器相比,在相同的空间下可提供两倍数量的触点,从而在市场上占据了独一无二的位置。现场需要同时连接越来越多的传感器和执行器,因此现场设备必须越来越紧凑。PushPull Signal(信号)通过高密度接触、IP65/67防护等级和简单快速的锁定机制来实现这种平衡。 

 

高达10千兆以太网应用的模块化preLink®系统完善了这套产品组合。首先将之前电缆和连接器的永久连接分离,分成两个由一根电缆和一个连接器组成的模块化装置,从而可在任意时间按任意数目进行组合。在今年的SPS展会上,浩亭展示了用于著名的Han® 3 A工业连接器的新型preLink® RJ45模组,从而完善了模块化preLink®系列。

 M12 Power(电力):具有L编码的M12 Power(63V, 16A)可为高能耗应用提供充足的电力 

 PushPull Signal(信号):PushPull Signal以其新型的20针设计,向小型化方向迈出了坚实的一步

preLink®:用于著名Han® 3 A工业连接器的新型preLink® RJ45模组

 

关于浩亭:

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,产品保障着电力、信号和数据三条生命线,在全球拥有12个生产工厂并在42个国家设有子公司。公司还为客户生产结账区相关设备,电动汽车组件以及自动化技术、机器人和交通运输领域的硬件和软件等。在2013/14财年,4200名员工共同创造了5.47亿欧元的收入。