详细信息

15. 五月 2019

适用于福禄克DSX CableAnalyzer™的ix Industrial®以太网连接器测试适配器

实现基于IEC标准高性能 / 小型适配器的完整链接认证

上海,2019年5月15日--- 浩亭、广濑和福禄克网络公司宣布推出可支持其DSX CableAnalyzer™系列网络布线认证工具所用ix Industrial®连接器的适配器。ix Industrial®是一款适用恶劣环境的基于IEC 61076-3-124标准耐用型以太网连接器,其尺寸比传统的8针模块化连接器(“RJ45”)小70%。这款全新以太网接口由广濑和浩亭联合开发而成。新款适配器可允许DSX系列利用ix Industrial®连接器连接布线系统进行预启动验证和故障诊断。

ix Industrial®连接器由技术合作伙伴广濑与浩亭合作开发并在2016年推出市场。广濑和浩亭深知布线系统预启动测试的必要性。他们表示:“即便客户和承包商选用高质量的组件,但安装过程的变动也可能会导致发生从间歇性到整个网络的故障问题,最终导致意外停机。在部署期间对已安装布线进行行业标准认证可以缩短启动时间并避免发生代价高昂的布线相关停机问题。”

与超六类或Class EA布线一起使用时,小型化ix Industrial®连接器所支持的通信速率可达到10 Gbps。其坚固耐用的设计可以实现更强的印刷电路板保持力,耐用性高达5,000次循环,并具备高水平的抗电磁干扰(EMI)能力。多家大型公司已经将这款连接器认可用于以太网接口。随着视觉传感器和小型控制器等小型设备市场趋势的发展,对小型化连接的需求也不断增长,而ix Industrial®连接器成为满足这一市场需求的相应解决方案。

福禄克网络的DSX CableAnalyzer系列是业界领先的一款布线认证系统,其可支持包括8类线、单模和多模光纤、以及电信行业协会(TIA)、国际标准组织(ISO / IEC)及电气和电子工程师协会(IEEE)等多种标准在内的各种厂内布线。全球已有30多家布线制造商在其已安装系统认证中确认了DSX CableAnalyzer系列。DSX CableAnalyzer系列以简单的通过/未通过结果进行严格测试,并具备可减少故障排除时间的各种诊断功能。

“研究表明,超过一半的工业以太网故障都可以最终追溯到布线问题,”福禄克网络副总裁兼总经理Walter Hock表示。“例如,连接器故障、电缆或屏蔽破损、易于受到电磁干扰或潮湿影响,以及电缆不合规格或过长。这款DSX CableAnalyzer系列现可在设备启动运行之前确认采用ix Industrial®连接器安装电缆对于工业以太网环境的适用性,或可在出现故障的情况时迅速解决问题。”

 

 

文字说明:用于DSX CableAnalyzer系列的ix Industrial®适配器由福禄克网络公司制造,并由广濑和浩亭经销商独家销售。由福禄克Hotlines为其提供技术支持。

 

有关ix Industrial®和新型测试适配器的更多信息:

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/ix-Industrial-FLUKE-Testadapter-Set/09458000183

https://www.harting.com/DE/en-gb/ix-Industrial

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/Interface-connectors-HARTING-ix-Industrialsup-sup/42305

https://www.hirose.com/product/en/pr/ix_industrial/

 

关于广濑:

广濑电机是连接行业的全球领导者之一,致力于各行业电子连接器的开发与生产,涵盖工业、汽车、信息与通信、医疗及智能手机等消费电子产品。凭借80年的行业经验,广濑的专长不仅止于小型化,在高速、高可靠性、高功率及先进制造技术方面也不逊色。广濑在全球各地18个国家设有28个销售代表处、8个制造工厂,其超过4,500名专业人士组成的团队在2017/18年度实现了1250亿日元的销售额。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

关于福禄克网络

福禄克网络(FLUKE networks)致力于为安装和维护关键网络布线基础架构专业人员提供认证、故障排除和安装工具该领域的全球领导者。无论安装最先进的数据中心还是在最恶劣的天气条件下恢复服务,我们均可以卓越的可靠性以及无与伦比的性能确保工作高效完成。公司的旗舰产品还包括世界领先的云连接电缆认证解决方案——创新型LinkWare™ Live,该解决方案迄今已上传两千万条结果。有关更多信息,请致电1-800-283-5853(美国,加拿大)、1-425-446-5500(国际)或访问 www.flukenetworks.com