详细信息

19. 十月 2015

Ha-VIS RFID(射频识别)天线可满足不同客户的应用需求

Ha-VIS RFID(射频识别)天线满足不同客户的应用需求

 

对空间大小要求较高时,结构紧凑型天线是理想选择。

 

2015年10月12日,上海,浩亭现推出全新创新型Ha-VIS LOCFIELD® 射频识别天线,它能满足不同客户的应用需求。对于客户的新增好处有:对空间大小要求较高时,结构紧凑型天线是理想选择。

 

如今,每个包裹可以进行实时跟踪。射频识别技术提供了多种选择,可提高过程的安全性和确保最佳透明度。带式输送机通常可用空间很少,另外,经典的射频识别天线不能映射曲线轨道。然而现在,顾客满意的决定性标准是可追溯性,客户希望能够跟踪和追溯生产历史。

 

通过新型Ha-VIS LOCFIELD® 射频识别天线,浩亭为客户提供理想的解决方案。新的天线产品仅需要一个最小的空间,其本身只包含一个工业级的同轴线路。天线电缆具有机械灵活性,可以按照给定的任意形状安装和放置。因此,天线也可以沿传送带的曲线上放置,满足客户特定的应用需求。