详细信息

03. 十二月 2018

Han-Modular® Flexbox: 适合能源链条的模块化连接器

减少相关搭建和连接工作/降低空间需求。

上海,2018年12月3日--- 作为浩亭模块化塑料外壳系统的一款全新接口,Han-Modular® Flexbox让机器和系统快速直线运动部件的灵活可靠供电成为可能。让机器和机器模块长距离移动电缆的安装和维护更加方便。

Han-Modular® Flexbox可实现能源链条的细分化灵活管理,并且让组件更换更加轻松。模块化外壳概念取代了先前采用多个单独连接的方案,以单一的插接和断连点打造出一个紧凑型整体解决方案。其可减少搭建和连接相关工作,并且降低空间需求。利用紧固件将壳体连接在一起,形成不同星座。最重接口的高度和宽度均可实现灵活的设计。因此,Han-Modular® Flexbox能够满足各种应用的具体要求。Han-Modular® Flexbox是与浩亭合作伙伴igus合作开发的成果。

Flexbox外壳和其他组件由高性能塑料制成,在防火和抗环境影响方面符合相应标准要求。电缆密封套上的密封件设计操作方便,并且适用于直径4至24毫米的电缆。系统通过可承受超过150牛顿力的集成式应变消除装置获得完善。Flexbox是具备工业连接器所有外壳功能的独立解决方案。

浩亭还成功延续了外壳内部的模块化设计。几乎所有Han-Modular®组合功能——包括用于传输电力、信号和数据、以及压缩空气和光纤信号的100多个模块-均可在Flexbox上使用。在为每个应用选择相应接口时,几乎可以实现无限组合。通过塑料框架让Han-Modular®模块能够集成在Flexbox内部。目前,一个框架最多可以容纳四个模块。

Han-Modular® Flexbox连接可完全避免诸如水和粉尘等环境条件影响。以各种螺钉锁定设计确保其密封性。


文字说明:为能源链条打造便利接口模块:Han® ES Press HMC。


www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4,600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。