详细信息

13. 二月 2019

高性能连接器Han® 匠心传承 连接你的无限可能

上海,2019年1月24日 - 过去的数百年间,人类经历了从蒸汽化、电气化到信息化的巨大变革。每一次的技术革新都孕育着许多机遇与挑战。随着新一代智能技术的出现,工业4.0时代已向我们慢慢展开,社会生产力又将在这次新的技术更迭下实现大幅飞跃。

 

在这次工业4.0智能化的进程中,高性能的连接技术作为连接设备与设备、设备与人、人与数据的基础,对工业制造和发展起着至关重要的作用。作为全球连接技术的领导者,浩亭推出了高性能连接器Han®,为制造业工厂注入“连接”智慧,让这座蓄能已久的“活火山”再次迸发出智能化活力。

 

传承工匠精神,打造 “变形金刚”般的高性能连接器

 

早在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting就意识到工业应用对重载连接器的强烈需求,便着手开始构思一种坚固且易于使用的矩形连接器。经过夜以继日的工作和不懈努力,他最终成功开发出浩亭标准的连接器简称为“Han®”。这款连接器自推出就获得了巨大的成功,并于1956年获得专利,确立了浩亭在连接器市场的领先地位。

 

在此基础上,浩亭持续改进和创新,秉承着对连接器精益求精的工匠精神,不断拓展高性能连接器Han®的产品线,开发出了丰富的产品系列。其中包括特殊敏感信号传输中的插针插芯,以及高达650 A电流传输中的模块化接针,上壳和底座满足IP 44至IP 69K的防护等级,六种类型的外壳几乎都有不同的尺寸可供选用。因Han®系列产品可用于各种需要安全、坚固和可分离电子电气连接的苛刻环境,很快就获得了全球连接器和工业网络科技行业的广泛青睐。

 

其中最为知名的就是Han-Modular®系列,凭借着超过二十年的模块化接口开发经验,Han-Modular®重载连接器采用模块化设计,可根据应用需要不断扩充功能。通过设计人员选择的不同模块组合,连接器可处理电源、信号和数据等不同的信号类型,无需再单独进行连接。Han-Modular®系列拥有多种功能的模块和无可比拟的高性能,可满足客户多样化的连接需求,是名副其实的重载连接器中的“变形金刚”。

 

 

图片说明: Han-Modular®系列

 

 

工业领域应用广泛,创立业界标准

 

在工业连接器领域的专注与研发,让高性能连接器Han®系列产品逐渐形成了自己的优势,并被广泛应用于轨道交通、工厂自动化、机械和机器人制造与加工、新能源与储能等各个行业,保证着整个系统安全、稳定、高效地运行。在风电市场中,高密度的Han-Modular®及Han-Brid®大大降低了风电冰系统控制柜的总体成本,其耐盐雾、腐蚀、振动、防雷击等性能大幅提高了耐用性;在轨道交通市场中,为解决高带宽的传输需求,浩亭推出了Han® Cat.7A,极大增强了乘客信息系统的数据传输能力,为数据通信打造了面向未来的模块化接口设计在发电机控制面板上,高性能连接器Han®也成为取代硬接线或圆形连接器的最佳方案,大大节省了过程中的生产、检验、运输以及最后的安装布线和拆线时间,有效降低了总体成本。

 

Han®在工业连接器领域内的突出贡献和广泛应用,使得Han®自1950年推出以来,就一直被奉为业界标准,其每个模块都采用统一的标准尺寸,并且可随意更换不同的外壳、模组、金属框架来实现不同性能、不同用途,实现无限组合的可能。值得注意的是,在工业机器人领域内,浩亭第一个提出连接器标准、大小和尺寸,被写入DIN EN 61 984 的行业标准中,成为机器人连接器的标准制定者。

 

 

图片说明: Han-Modular®系列模块化工业连接器

 

 

不断创造价值,共创工业4.0智能化未来

 

利用在连接器领域内的专业知识和创新精神,高性能连接器Han®系列产品为客户持续创造价值,获得了来自不同行业的众多客户的一致好评。东莞市振华新能源科技有限公司研发部总监罗益军评价道:“浩亭的Han-Modular® Docking Frame盲插框架提供浮动连接方案,可以保证电气产品在有效隔离的情况下依然有高质量的通信信号和电源连接,为振华产品增值。Han® 产品系列象征着安全、可靠以及方便用户的设计。”

 

在为客户创造独特价值的同时,Han®系列高性能连接器也不断改进,迎合新一代技术革命下集成化、微型化、模块化、定制化和数字化的市场趋势。作为全球连接器技术的领先者,浩亭始终秉承工匠精神,不断打磨与优化产品系列,完善定制化连接器解决方案,在数字化领域持续深耕与探索。凭借在连接器领域的技术专长,浩亭将进一步践行和助推中国的数字化发展,携手更多中国企业共创工业4.0智能化未来。

 

 

图片说明: Han®系列 - 1950年以来的业界标准

 


扫描二维码或点击链接,了解更多Han®系列高性能连接器

http://www.harting.com.cn/han-modular-high-performance-connector/

 

 

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。