详细信息

10. 四月 2019

工业用Han®接口模块化存储系统

浩亭和Commeo开发能量存储系统接口 / 确保不间断供电的电池系统

上海,2019年4月10日---总部设在毗邻奥斯纳布吕克Wallenhorst的Commeo GmbH 开发出一种模块化储能系统,该系统可以让从移动机器人到工业设备和工厂实现安全、不间断的供电。Commeo开发的设备可作为应急电源或主电源的缓冲器使用,在需要时可以提供补偿供电。

Commeo和浩亭通过一项联合项目为该系统开发了相应的接口。该接口能够以相当高效的方式将电池与下游设备互连。该解决方案包括来自Han-Modular®系列的集成模块以及安装在设备内部的Han®对接框架。用于供应电力和数据的接口可以快速置入能量存储模块内。模块外壳凹入模块内部,而接合侧从模块后侧中心部位伸出。

用于供电和数据传输的Han-Modular®

Commeo系统由侧长超过20厘米的储能模块组成,其中包含多层锂离子电池。这些模块通过总线系统响应,并整合在工业储能机柜中。每个模块都具备自身的电池管理系统(BMS)。在每个储能模块的顶部均设有Commeo控制单元ccuHV。两米高的标准型机柜可容纳48个模块。本地控制单元通过CAN总线与每个单独的模块和下游控制组件进行通信。

由1.5 kWh模块(48 V系统)组成的储能模块机柜设计可根据要求复现所需的精确电池容量,也可根据需要进行更换。由于系统效率可在其后进行修正,因此不存在尺寸过大或尺寸不足的问题。因此,系统可轻松地从几KWh扩展到1MWh以上。“我们可以添加更多的机柜。此外,我们的电池模块还可适配诸如放在小尺寸凹壁中的壁挂式机柜等其他工业外壳”,首席执行官Michael Schnakenberg说。

存储系统缓冲主电源

如今,Commeo电池系统已经在为工业园区的不间断电源(UPS)提供保护,其也可保护电力系统免受电源波动造成的损坏。该系统还可为再生能源发电厂提供补偿电压,以及作为主电源缓冲器使用:当电压过高时,其可以充电并起到负载释放效应,当电压下降时,其可输入所存储的能量。因此,系统可以对峰值负载起到缓冲作用。另外,Commeo储能模块也可支持工业机器人的供电,或者用于地区电力项目。

Commeo的产品系列主要针对机械和设备工程领域。“我们的目标是打造可根据特殊需求量身定制的模块化电池系统。我们期待成为自动化、过程工业和制造业领域第一家高性能储能解决方案的系统供应商,“Michael Schnakenberg说。据Schnakenberg的说法,由于为该项目提供合适的接口极为重要,因此浩亭成为最受瞩目的供应商。“浩亭连接器在工业环境的知名度有目共睹。客户只要一看到这些接口就知道我们的电池能够与他们的设施兼容。“

Han®适用于各种能源应用

由于与Commeo的合作,Han®接口的应用范围扩展到了能源生产、储存和配送市场。“我们的可插拔连接器在整个行业表现相当出色,成为能源生产、存储和配送领域高效强悍的解决方案。从风电场布线到天然气和蓄电站的连接解决方案,再到适用电动汽车的接口,所有这些领域均采用同一个产品系列,“HARTING Electric能源部门经理Andras Meszaros表示。

 

更多信息:
www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release

 

 

文字说明:Commeo储能模块:标准型开关柜可以安装48个模块,每个模块均可通过总线系统进行寻址,并容纳多层锂离子电池。

 

Commeo GmbH  - 储能解决方案:
Commeo GmbH是一家朝气蓬勃的新兴公司,其总部位于下萨克森州奥斯纳布吕克附近的Wallenhorst,该公司自行开发以及与区域合作伙伴共同开发的强大储能解决方案正在成为未来最重要的革命性技术之一。采用空调外壳的最新电池技术可以确保为从生产到能源供应的各种工业领域应用提供高度灵活的系统。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

weit