详细信息

09. 四月 2019

小巧、可靠且灵活:Han® 1A

减少占用空间的接口 / 螺丝和压接触点的强大解决方案

上海,2019年4月8日--- 浩亭在汉诺威工业博览会上展示了其针对Cloud、Edge和IIoT的智能连接解决方案。技术集团将其命名为HAI³供电连接!浩亭在Edge展区展示的Han® 1A相比迄今最小的矩形浩亭工业连接器Han® 3A尺寸更小。为了实现现代网络的全部性能,用户需要最佳的连接器解决方案:Han® 1A由此完美顺应了设备器件不断缩小的要求。

这款连接器尽管尺寸小巧,却能够为所有工业生命线提供强大的解决方案。由于其“咔嗒即完成插接”的优势,用户还可在装配过程中节省宝贵的工作时间。

这款全新接口采用黑色塑料外壳,并可配备色码。该接口占用空间小,并且由于集成数据、电力和信号触点,功能非常全面。此外,这项灵活连接技术还可为现场安装(螺丝触点)以及单独单元的预装配(压接触点)提供最佳解决方案。通过几个基本元件的组合就可获得适用于机械工程、自动化、机器人、医疗、能源和交通工程的简单有效的接口。

Han® 1A的典型应用包括需要实现供电与通信整合的驱动、传感器或其它设备。该连接器为机械工程领域的高效连接工具和较小机器模块(如加热和冷却装置、风扇、控制终端、照明系统、驱动器和振动输送机)提供了适当的解决方案。该连接器还可用于交通工程:车门驱动器、入门级系统、照明、扬声器、屏幕、显示面板、信号发生器等等均可实现全新的轻巧重量。

该系统在防尘和防水方面也非常具有灵活性。仅需两个组件即可快速组装完成适用于设备和供应管道等保护区域的IP20解决方案。外壳元件和/或单线密封垫可打造出适用于恶劣工业环境夹具和其他机器人工具的防水防尘IP65解决方案。

 

文字说明:功能全面且重量轻巧:屏蔽型Han® 1A。

 

 

 

文字说明:利用全新的“小巧”设计,机械工程领域的驱动器能够实现空间节省 - 图片中:卷筒。

 

更多信息:
www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。