详细信息

03. 十二月 2019

Han® DDD: 以最低限度的空间要求实现安全信号传输

高触点密度 / 优化传统控制柜的接口使用

上海,2019年12月03日--- Han® DDD工业连接器目前是机器人技术领域小型化最具共识的代表。单模块设计将Han D®系列的优势扩展到在最低限度的安装空间实现最可靠的传输。三个“D”代表最高的触点密度。

对于节省空间型解决方案的需求是机械工程、机器人技术和自动化领域的主要课题。这也正是推动浩亭开发具有更高触点密度和更小尺寸Han D®系列产品的原因。Han® DDD的触点数量比此前标准增加两倍——同时外形尺寸和电气特性保持不变。

“三个D”最多可传输107个触点的信号或电力。电气功率与其姊妹产品Han DD®(最大250 V/10 A)相仿。为了简化自动化或机器人技术的操作,浩亭还提供诸如夹紧板和导向销/衬套等配件。

利用以下方法还可获得更高的功率密度:

-通过在绝缘体上插入附件延长触点之间的爬电距离;

-使用改进的PE连接为更多触点腔室腾出绝缘材料空间;

-采用腔室偏移布置减小触点行之间的距离。

因此Han® DDD可实现常规控制柜接口使用的优化。电气连接至关重要的所有工业领域均可实现空间节省。

 

为客户带来的好处:

小型化:与此前标准相比,该表面的触点(+ 130%)几乎增加两倍,同时保持相同的电气特性;

每个接口的触点数量变得更多,Han® DDD还可降低成本。例如,安装PE触点线箍时,不需要额外的工具;

使用Han® DDD可以加快装配速度。由于采用标准连接技术,机器人和机器模块的相应线缆均可利用Han® D实现轻松快速的布线。

 


 

文字说明:“三个D”最多可传输107个触点的信号或电力。

 

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、产品及应用方案介绍、企业新闻、展会信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

 

 

 

中国联络人:

浩亭(珠海) 贸易有限公司上海分公司

章艳艳

市场传讯经理

中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心1座3501室,200030

电话:+86 21 6386 2200 分机215

传真:+86 21 6386 8636

E-mail:michelle.zhang@HARTING.com

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn