详细信息

10. 四月 2019

清洁连接:Han® F + B用于食品行业

高耐用性和操作安全性


上海,2019年4月10日---期望缩短设置和停工时间的食品企业可以通过连接器的使用实现这一目标。浩亭为此开发出Han® F+B系列产品。该系列旨在实现针对洗涤剂的强大耐用性,并在最宽的温度范围(-40至+ 125°C)正常工作,且可避免污垢积聚。

因此设计采用了圆形以及光滑的表面和过渡。食品生产使用的接口还必须能够抵抗清洁设备使用的水射流(IP6K9K)。Han® F+B均可满足这些要求。插接和拔出简单、安全和迅速。外壳组件上的特别手柄旋钮即便在潮湿环境中也能确保安全操作。如果发生机器停机,用户无需打开控制柜上的电缆密封套即可断开现场设备连接。因此不但消除昂贵的硬连线连接拆装成本,也缩短了停工时间。

连接器为方便识别的蓝色。该外壳可与数据、信号和电力混合式触点插接件一起使用。因此其能够为处理设备(包括以太网)优化配置面向未来的机器设计。最大功率为16 A/500 V的适配器允许用户整合Han® 3A规格的插接件:带宽覆盖多达21个引脚的RJ45信号插接件接口到40 A电流供电触点。



文字说明:既卫生又稳健:该设计让Han® F + B成为食品行业的理想接口。

 

更多信息:
www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release

 

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

weit