详细信息

03. 十二月 2019

Han® 1A: 多功能,重量轻巧

全新系列矩形塑料连接器–特别适合机械工程及自动化领域的电机和小型负载

 

上海,2019年12月03日---随着设备和系统的日益模块化,工业领域所使用的机器尺寸越来越小。其所需要的是针对小型负载的紧凑型、模块化以及耐用型连接。浩亭正在以Han® 1A迎合这一趋势。矩形连接器具有诸多优点:该连接器适合用于数据、信号和电力的传输,并可为控制系统、小型驱动器和开关柜安装提供理想解决方案。

新产品系列的外壳、插接件和电缆密封套均采用高性能塑料制成,因此连接器重量轻巧。Han® 1A尺寸小于所有此前的Han®解决方案。与迄今最小的矩形连接器系列Han® 3A相比,空间需求大约减少三分之一。

Han® 1A的模块化设计可以让各类应用实现最大限度的灵活性。只需少量设计元素,就可开发出适用于各种任务的解决方案。额定功率高达16 A/400 V,每个插接件多达12个信号触点,并且能够以10 Gbps(超六类)速率传输数据。

新款连接器系列可根据客户要求给出适当的解决方案。因此用户在经典金属夹锁和已集成到外壳内的闩锁之间进行选择。另外,连接技术还提供两种选择:螺钉连接和压接连接。

此外,各种实用的配件更可增强灵活性。利用诸如电缆接头或单线密封件,Han® 1A系统数秒内就可从IP20解决方案转换为适用恶劣工业环境的IP65连接器。

 

 

Han® 1A概览:

整体重量轻巧:相对于金属连接器而言,采用塑料元件的Han® 1A整体重量较轻。

 

多功能:模块化概念让其能够为各类应用提供“定制”解决方案。Han® 1A可提供用于传输数据、信号和电力的插接件,以及各种配件。

 

节省时间:由于所有单件组件均采用简单的“接合/咔嗒”设计,连接器只需数秒即可完成组装。

 

节省空间:Han® 1A组件符合小型化发展趋势。同时,即便在恶劣工业环境也可打造出可靠牢固的Han®连接器。

 

节省成本:模块化系统仅由少量单件组件组成。利用少量不同组件几乎可以创建无限解决方案,最终降低仓储成本。

 

超六类数据传输: Han®1A极具灵活性。除传输电力和信号外,其还支持进行高速数据传输。

 

必要情况下可实现IP防护等级利用外壳元件或单线密封件可轻松实现IP65防护等级。

 

 

 

 

 

文字说明:Han® 1A的模块化设计可以让各类应用实现最大限度的灵活性。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、产品及应用方案介绍、企业新闻、展会信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

 

 

 

中国联络人:

浩亭(珠海) 贸易有限公司上海分公司

章艳艳

市场传讯经理

中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心1座3501室,200030

电话:+86 21 6386 2200 分机215

传真:+86 21 6386 8636

E-mail:michelle.zhang@HARTING.com

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn