详细信息

21. 三月 2017

Han® 34 HPR:专为铁路车辆而研发的大电流系列实现更高的功率密度

Han® 34 HPR EasyCon能够为铁路技术等传输大电流和更大的数据流。

浩亭推出Han® 34 HPR EasyCon——这是大电流系列中能够满足环境要求不断增加的应用场合的全新解决方案。这款连接器具有功率密度高的特点,尤其适用于铁路车辆,如车厢之间的连接(弯式)和牵引单元发动机的连接(直式)。

Han® 34 HPR外壳和固定框的设计独特,能够容纳四个650A插芯排列在一个接口中,成为行业首创。其电流承载能力是小一号的HPR连接器的两倍以上,节省了空间。但外壳尺寸没有同等程度的增加,外壳宽度仅比小一号的连接器增加了三分之一。

12Han-Modular®的单独模块可作为650A大电流插芯的替代。在此之前,为了获得与之相当的电力供应,必须同时使用两个配有6Han-Modular®单独模块的壳体。该系列提供一百多种不同的插入件,满足电力、信号和数据传输的不同要求,实现无数种组合方案。智能Han®系列增加了智能模块,使产品更加齐全:识别模块给予轨道组件一种识别特征,实现在网络上的应用。此外,通过加入新的4端口以太网交换机US4,只需要很小的空间便能实现网络的扩展。