详细信息

25. 八月 2017

Han® 34 HPR:在轨道车辆大电流领域实现更高功率密度

适用于轨道车辆以及牵引装置发动机的连接

上海,2017年8月22日 --- 浩亭推出Han® 34 HPR EasyCon – 满足大电流更高环境需求的全新解决方案。该连接器具有较高的功率密度,特别适合诸如车厢转接(弯角型)等轨道车辆以及牵引装置发动机的连接(直角型)。

Han® 34 HPR外壳和固定框架的设计方式,使得它们首次可以在一个接口中同时容纳四个650A插芯。与下一个HPR连接器尺寸相比,其电流承载能力提升了一倍以上,从而为客户节省了空间。然而,外壳尺寸并没有同等程度的增加:与较小的替代型号相比,外壳宽度仅增加了三分之一。

12 Han-Modular®单只模块还可作为650A大电流插芯的替代品插入使用。截至目前,还有两个外壳均配备6 Han-Modular®单只模块,每个模块均须采用几乎相同的供电。该系列可提供超过一百种用于传输功率、信号和数据的不同插接件,可实现无数种组合方案。智慧型Han®系列内的智能模块具有以下功能:ID模块为铁路组件提供了能够在网络上调用的身份识别。此外,通过集成全新4端口以太网交换机US4,仅用很小的空间即可完成网络拓展。

 


文字说明:Han® 34 HPR EasyCon可为铁路技术等领域传输更大的电流和数据流。