详细信息

19. 十月 2015

新型Han® Snap Cap防护盖结构,防水防尘

Han® B Snap Cap: 防护盖自动闭合的面板安装底座

 

用于风力发电机组和列车,保护不受外部影响。

 

2015 年 10 月 12 日,上海 -- 浩亭推出新型Han® B 底座: 配有铰链盖,当拔出连接器时可自动关闭。铰接盖可有效保护内部不受外部环境的影响。轴承座上的特殊弹簧通过施加足够的压力将铰接盖压到外壳上,以防止水雾和灰尘进入内部。

 

新型外壳与Han-Easy Lock®支架一起锁定,具有使用方便、密封效果好、 操作力较低的特点。不插接的情况下,新型面板安装底座外壳满足 IP44防护等级;插接使用适当的Han® B底座时,防护等级达到IP65。

 

带有外壳和插芯的Han® B 连接器系列产品可满足不同工业技术所需要的专业连接技术。通过使用新型Han® Snap Cap防护盖产品,浩亭扩大了保护范围,使电气应用免受外部影响。带铰链盖的面板安装底座可用于风力发电机组、风能系统、 起重机、开关设备、火车和电车,以及暴露于水雾环境的电机连接。

 

在上述应用中,Han®B面板安装底座外壳确保运行的可靠性,即使在极端条件下也能保证可靠性。用户可以选择标准尺寸范围从6B到24B的产品。