详细信息

11. 十一月 2016

全新har-flex® 产品为敏感型电子器件提供保护

能够在现场层面实现更高水平的智能化

上海, 2016年11月11日 --- 源自har-flex® 系列的带预凸起触点小型化印刷电路板(PCB)连接器现已上市。 该款连接器配有顺序开关功能,能够保护敏感型电子器件避免因使用中的插拔而造成的损坏。

小型化1.27毫米-点har-flex® SMT连接器因其坚固性在模块化电子系统的使用不断增长。终端用户经常在现场通过添加其他功能模块或替换现有模块的方式提升系统性能。har-flex®连接器能够确保主模块电路板与较小模块电路板之间的牢固电气连接。当用户在忘记切断系统电源情况下将模块插入时,敏感型电子器件可能会因此受损。为了避免发生这种情况,浩亭根据客户要求现已推出两种不同插芯长度的全倾角har-flex®公连接器。这意味着带预凸起触点的连接器型号的推出。该插芯比插拔面长出0.3毫米,以此确保在插入模块时接地插芯首先接触,而在拔出模块时最后断开连接。

由于灵活的触点载荷,这种弯角型公连接器还能够配置为带有滞后触点的型号。在拔出过程中,其在其他触点之前就断开电气连接,因此具有相应逻辑的系统能够判断出触点即将断开,并执行数据备份等功能。

浩亭可根据客户的配置要求提供 6-100针的弯角型公连接器。全新的产品型号让浩亭能够将更多智能化因素整合到现场层面,由此实现相应的工业4.0解决方案。

文字说明:全新har-flex® 产品能够在现场层面实现更高水平的智能化。

您也可在以下网址查看更多新闻信息:

http://www.HARTING.com/en/news/pressfolder/sps-electronica