详细信息

06. 十二月 2017

获奖产品ix Industrial®连接器在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives上主推两种扩展型号

M8 D编码连接器和T1也提供完全工业级的以太网连接

上海2017126——浩亭再次在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives20171128日至30日,10号展厅/ 140号展台)上展出其三款小巨人产品:微型连接器队长ixix Industrial®)、力量小姐(Miss M8ty)(M8 D编码连接器)和Tw1sterT1 Industrial®)。浩亭的三个小巨人提供小型、稳健和完全工业以太网连接,满足微型化连接解决方​​案的市场需求。浩亭在德国纽伦堡公司展位(10号展厅/ 140号展位)上展出ix Industrial®以太网小型连接器的两种扩展型号产品。就在几天前,浩亭的ix Industrial®以太网小型连接器帮助公司赢得了年度创新者大奖。

小巨人ix队长ix Industrial®连接器的脸面,它比RJ4570%。同时,它更加坚固耐用,能够抵抗振动和其他机械应力。通过这种方式,浩亭使设备制造商能够更轻松地在工业应用和轨道车辆中以更省空间和工艺安全的方式使用日益小型的摄像机系统、控制单元、传感器/执行器系统和工业计算机。

因此,连接器可满足微型化的需求,并通过以太网供电PoE / PoE+为网络用户提供电力和数据。进行设备集成时,可选用带五个THR屏蔽插芯的小巧而坚固的插座。它确保了电路板上的最大稳定性,而且在使用其他基于表面贴装技术的组件进行正常回流焊过程中即可进行处理。

在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives浩亭的展位上,公司展出了ix Industrial®连接器的两种版本。除了要展出的GBit版本之外,浩亭还提供了适用于快速以太网的B编码版本进行展出。该版本少两个引脚,节省了更多空间,适用于小型应用。

为了使我们的现场布线专家这一称号名副其实,除了之前由电缆和连接器组成的众所周知的固定连接之外,浩亭还将提供可现场安装的版本。

力量小姐(Miss M8ty)——可用于从云端到现场级最远端口的以太网

简单地说,现场级数字化是将工业生产的最后一个角落连接到一个统一的以太网网络这样一个目标。这是一个大胆的计划,它需要有正确的连接技术:各种设备和应用越来越小,需要通过单一的微型化接口来提供数据和电力。在许多情况下,对于这项任务来说,那些过去的连接器体积太大了。

浩亭的小女英雄力量小姐不但不会让用户和设备制造商陷入困境,而且还为其小型化、性能强劲和稳健的解决方案M8 D编码连接器加分不少预制电缆和设备侧插座可以直接在电路板上使用,不仅可以使用单个组件,还可以从云端到每个传感器为以太网使用整套M8 D编码解决方案。这些产品都得以及时在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives展出。

力量小姐具有100 Mbit和以太网供电PoE等特点,可将电力和数据供应到现场的最后一个角落。其坚外壳可以匹敌任何阻碍比特和字节安全传输的对手。其防护等级达到IP67,不受水和灰尘影响,并根据国际标准化组织ISO 11801标准对其他现场设备的电磁兼容性进行屏蔽。这是快速以太网传输的先决条件。当然,这一切对我们的小女英雄来说完全没有问题。

Tw1ster——单对以太网的工业级连接

迄今为止,工业领域主要的快速以太网都使用两对电线。在这里,一对电线作为传输线使用,另一对电线作为100BASE-TX的接收线使用。随着向千兆以太网1000BASE-T的过渡,如今使用了四对电线来进行双向并行数据传输。每对电线的数据流速率为250 Mbit/s,通过X编码M12连接器进行连接。

另一方面,只需使用一对电线,T1即可支持1 GBit/s以太网。针对100BASE-T1IEEE P802.3bw和针对1000BASE-T1IEEE P802.3bp等新标准也对此持支持态度。它们每个都通过一根长度不超过15米的非屏蔽双绞线为乘用车车载网络定义一条传输通道,并通过屏蔽电缆为铁路和航空航天工业的自动化和应用提供高达40米的传输通道。

由于在自动化领域中大多数已安装的布线不到40米,所以使用这种技术来替代现有的总线系统时,这种长度限制是没有理由的。由于技术和成本方面的原因,单对以太网系统可以扩展到迄今为止无法到达的区域。在将来,以太网还将从云端应用至最后一个传感器和执行器。该行业的数字化将会使以太网——特别是T1以太网——发挥重要作用。

欲了解更多信息,请访问:https://www.sps.harting.com/

欲了解更多相关新闻,请访问:http://www.harting.com/en/news/pressfolder/sps

在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives浩亭的展位上,公司展出了ix Industrial®连接器的两种扩展型号

预制电缆和设备侧插座可以直接在电路板上使用,不仅可以使用单个组件,还可以从云端到每个传感器为以太网使用整套M8 D编码解决方案。这些产品都及时在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives展出。

只需一对电线,T1即可支持1 GBit/s以太网。