详细信息

25. 八月 2017

连接器上的强劲变压器:M12 Magnetics

制定方案更简便,成本更低廉/可靠性显著提升

上海,2017年8月22日 --- 以太网RJ45插口内的变压器已经在很长一段时间内受到瞩目-但连接器制造商始终无法为市场提供包含插口和变压器的IP65/67防护等级设备。随着全新M12 Magnetics的推出,浩亭现已完成这一任务。M12插口中包含曾经占据电路板空间的变压器以及所有其它必要组件,并且尺寸上与以前的插口一般无二。

IP20防护等级RJ45插口内的集成式变压器已经在业内使用了很长时间。为了让客户获得空间节省优势以及可实现现场应用小型化的相互兼容型以太网组件,浩亭在2017汉诺威工业博览会上推出了M12 Magnetics。

设备端M12插口的尺寸保持不变,但其中却已经包含了以太网所需使用的变压器单元。在过去,变压器和其他各种电气部件必须安排在电路板上的插口旁边,而现在通过节省空间的设计可以实现集成,从而简化了电路板布局。由于不必围绕各种不同的器件进行布置,印刷导线通道可以变得更轻、更直接,继而让方案变得更简便、成本更低廉。

可靠性的极大提升是我们为客户带来的另一项益处。在过去,必须要将不同制造商制造的插口和变压器综合使用,这样有时会出现问题。浩亭解决方案能够提供更优流程和具安全性的相互兼容型器件。凭借对10Gbit和最大PoE+的支持,M12 Magnetics将成为传输功率和数据的理想小型化接口。

 

 


文字说明:M12 Magnetics。