详细信息

25. 八月 2017

可用于M12和M8连接的高性能UHF RFID 4字段读写器

工业和铁路行业解决方案 / 多功能软件

上海,2017年8月22日 --- 浩亭长期以来始终为苛刻的工业及铁路行业应用提供合适的UHF RFID产品,目前不断扩展的RFID读写器系列正是这一持续承诺的一部分。全新的4字段读写器可让用户获得可靠的M连接器(M8和M12)和优异的RFID功能。

在推出拥有两个天线连接、500毫瓦功率输出以及丰富软件功能的紧凑可靠型Ha-VIS RF-R3x0读写器产品系列之后,浩亭现已拓展到功能强大的4字段读写器。Ha-VIS RFID读写器RF-R400的价格颇具吸引力,成功将精华荟萃的RFID性能和可靠的连接器融于一体。

网络、电源、RS232、两个数字触发信号输入以及四个数字信号输出均可通过圆形连接器来实现。每个连接器的最大功率输出为2瓦,并拥有四个常规SMA格式的天线连接。在浩亭经过认证、独立的实验室对其进行检测,全新读写器也同样满足工业和铁路行业要求。非常适合例如轨道区段识别等铁路应用。

诸如读写器自动处理扫描结果,并进行切换输出响应的EPC动作( Action on EPC)等浩亭读写器的常规功能,也包括在读写器的全功能软件之内。

就软件而言, RF-R400完全兼容强大的基于GS1® ALE 1.1浩亭中间件。这款全新读写器依然可获得服务器版本为Ha-VIS的中间件和嵌入式版本RF-R350的支持,能够轻松进行原始数据处理,从而为后端系统节省不必要的耗费。

 

文字说明:UHF RFID 4字段读写器RF-R400。