详细信息

25. 八月 2017

以太网直连电路板:M8 D-编码印刷电路板是理想的解决方案

为客户节省更大空间 / 浩亭关注小型化趋势

 

上海,2017年8月22日--- 一段时间以来工业设备制造商一直在追求小型化趋势,但如果他们因为所选用的连接器尺寸过大而无法将产品做得更小,那该怎么办呢?浩亭凭借全新的M8 -编码产品解决了这一问题。快速以太网和以太网供电(PoE)可利用工业小型化接口直接连接电路板——为客户节省极大的空间。

随着对小型化趋势的不断跟进,传感器、执行器、相机和开关这些现场组件正在变得越来越小。由于材料、能源和空间也是可节约资源的一部分,设备、设备外壳乃至内部组件的日益缩小也成为一件必须精心计算的项目。同时,越来越小的现场组件需要能够通过以太网进行通信。

此外,组件并不仅仅需要变得更小——它们还需要在端对端,乃至直到最末端的传感器上只使用一种方式通讯:以太网、功率和数据是极其重要的生命线,但回到采用更大尺寸外壳、使用两个独立连接的时代,如今已成为一件奢侈的事情。这就意味着,PoE成为了通过单一接口实现多种传送功能的首要先决条件。

但是,如果设备制造商因小型化趋势中的连接器尺寸过大而无法做到这一点,会发生怎样的情形?合乎逻辑的答案是连接器也必须要缩小。浩亭在此之前就预见到了这一小型化趋势。有了M8 D-编码产品,浩亭现在能够为尺寸最小的现场应用传送功率和100 Mbit以太网提供连接器。

而印刷电路板(PCB)型连接器甚至可以直接连接到您应用的电路板上。这款较大尺寸传统圆形连接器能达到IP67防护等级,并且还可通过PoE为小型现场组件传输所需的功率。由于其能够与各种制造商的连接器和插口结合使用,针对PAS IEC 61076-2-114的标准化也让其成为了一项安全的投资。这意味着,所有用户均可以从更小、但又完全可靠的小型化接口上获益。


文字说明:M8 D编码印刷电路板(PCB)适配器。