详细信息

03. 五月 2017

MICA.network:一年内赢得20家合作伙伴企业

在德国国内外获得关注 / IT安全聚焦

在本年度的汉诺威工业博览会上,MICA.network将回顾成立一周年的历程,同时为其他感兴趣的企业敞开大门。该网络最近从德国国内外吸引了众多的新合作伙伴。自2016汉诺威工业博览会结束之后创立该网络以来,已经获得了相当可观的关注,现在已拥有来自德国、奥地利和瑞士的IT系统集成、硬件及软件开发与销售、以及物联网解决方案领域的20家企业。

在今年四月全球最大规模的工业博览会上,浩亭MICA® 计算系统用户社区将展示能源管理、条件监控以及预防性维护领域的解决方案。参与企业利用MICA.network交流经验,展开复杂任务合作,并展示采用MICA的内部解决方案。

由于汇集了各种个案的最佳经验,这种类型的合作对于所有相关企业和客户都非常宝贵,浩亭德国公司总经理Stefan Olding说。Olding称这项合作获得了相当不错的反响,将加速该计划的实施。浩亭目前正在与德国国内外的多家感兴趣的企业进行洽谈,他说道。

作为条件监控基础的传感器数据和数字化映射(digital twin

MICA.network当前25个专项应用中的部分应用将在11展厅浩亭展位上进行实时展示(展位号C15)。除了能源管理以外,基于传感器数据与映射设备之间数字化映射的状态监控应用也获得了重视。MICA.network合作伙伴企业特别倚重MICA在这一领域的稳健性——MICA具备了IP67防护等级。

这样可以让我们不必受任何位置限制,以最简单的方式采集数据,作为参展企业之一的SDI Innovation总经理Guido Kaupmann解释说。

SDI为用户在选择MES提供商以及将MICA® 作为运行相应软件应用的开放平台操作方面提供咨询。

Com-Tac这家企业走得更远,他们已经针对无线LPN低功率网络的条件监控进行了开发。利用该项技术可以跨越远距离无线读取传感器数据。这家瑞士企业最终将MICA® 快速转换为LoRa基站。Com-Tac将在浩亭展位(11展厅,C15展位)通过分布式温度和光线传感器演示这一技术。

SALT AND PEPPER也为在MICA® 平台搭建了他们的条件监控系统。作为一项改造方案,该系统可以集成到现有系统内,承担状态数据的记录、处理、评估和可视化的功能。这些状态数据可以帮助实现装置总效率(OEE)的评估。该解决方案由早期网络合作伙伴结合虚拟现实(VR)应用在浩亭展位进行展示。

Nemetris是利用MICA® 作为物联网框架平台的另一家MICA.network创新合作伙伴。利用运行在MICA® Nemetris智能工业app,数据在采集地点进行记录和处理,并在控制面板上实现可视化。

MICA®可靠监控工厂运行

任何不仅想要实现设备状态可视化还要实现状态预测的人都无疑会深入考察基于云的应用。为此,Assystem Germany演示了如何利用MICA® 将来自现场总线的工艺数据传输到微软Azure云端。Azure机器学习方案中,为了根据这些信息不断对设备运行进行监控,就要学习系统的常规无差错行为,以便发现趋势和偏差,并最终通知操作员Assystem的智能工厂解决方案团队负责人Benno Lüdicke就实时应用的功能解释说。

网络合作伙伴Akquinet 也将以温度监控作为样板演示传感器数据和基于云的服务如何用于实现远程监控和预防性维护。网络合作伙伴和客户均对MICA® 在自由选择所偏好云端运营方的开放性方面表示赞赏。除了浩亭展位各种采用MICA® 的云应用,有兴趣的参观者还可在7号展厅的微软和T-System展位以及露天区的AWS (亚马逊)展位探索其他的MICA® 应用。

IT安全:一个中心主题

对于许多客户而言,云与IT安全密切相关。MICA.network合作伙伴已经认识到这一点,并将其作为另一个特别关注的领域。联网意味着安全功能与其他系统所提供的数据息息相关。这种通讯的稳定性和可靠性对于系统安全性存在决定性影响,”AssystemBenno Lüdicke.这样解释。

该公司为客户提供隐患树、风险树和故障树分析,并可提供确保功能安全的措施。总部设在卡尔斯鲁厄的Krumedia也致力于数据保护业务,并为MICA提供附加解决方案。该解决方案采用最先进的加密技术确保所传输数据的保密性、可用性和完整性。

文字说明:浩亭MICA®是开放式和模块化的。MICA.network的大约20家合作伙伴企业正在就各种应用潜力进行交流。