详细信息

10. 十一月 2016

MICA.network网络展示工业4.0应用

纽伦堡工业自动化展会论坛/展示设备状态监控和预防性维护领域的解决方案

上海, 2016年11月10日 --- 本年度的德国纽伦堡工业自动化展(于2016年11月22日至24日在纽伦堡举办,10号展厅,展位号140)上将可看到MICA®开放式计算系统用户社区的浩亭创新型微型MICA工业计算机应用展示。所展示的解决方案涉及设备状态监控、预防性维护、雾计算、人机界面(HMI)以及远程服务等领域。此外,能源管理、远程广域网(LoRaWAN)、SoftPLC以及RFID目标检测等领域采用MICA®的应用也将在展会上演示。

去年六月份浩亭与MICA微型计算机的初始用户共同创建了MICA.network网络用户社区,该产品两个月前在2016汉诺威工业博览会上荣获赫耳墨斯技术革新奖。如今,来自用户网络的四家公司(akquinet AG、nemetris、SALT AND PEPPER和SDI Project Automation)将在10号厅的浩亭展位上展示其采用MICA的应用解决方案。

akquinet将展示其个性化的工业4.0软件解决方案。该解决方案基于开源技术和M2M通信标准实现,并体现了不同技术之间的相互作用以及MICA的集成整合。akquinet将利用一个示例演示传感器、服务器和移动设备之间的信息交换方式。该公司将利用这一机会展示PPS和MES领域的工业4.0和预防性维护项目是如何通过诸如机器学习和数据分析等方式实现的。

通过nemetris的智能工业app与MICA的结合,就可实现标准MES和生产IT功能在车间的直接应用。该app可对操作、设备和工艺、能源、可追溯性以及维护的数据进行采集、处理,并实现可视化。

SALT AND PEPPER的状态监控系统以MICA平台为基础,可为现有设施的监控提供全新的功能。作为一项改装解决方案,需要将该系统整合在现有设备内,并让其能够访问整体设备效率(OEE)的可用性和性能因数。

SDI Project Automation公司将展示其利用分布式MICA网络实现的基于智能机器联网的设备优化。

MICA的IP67防护等级SoftPLC方案

logi.cals (6号厅,展位号230)将展示其免费的SoftPLC软件logi.CAD 3,该软件可用于实现符合IEC 61131-3标准要求的MICA数字输入和输出编程。另外还可通过Anybus技术将选配的现场总线模块集成到PLC程序内。并且可使用Modbus-TCP和MQTT实现与其他制造商的控制器或高级别系统之间的通信。

利用MICA实现的远程无线技术

Comtac AG (7号厅,展位号581)是MICA网络的最新合作伙伴,他们将MICA平台作为LoRa网络的网关使用。远程广域网(LoRaWAN)是专为物联网应用开发的无线网络协议,其能够以最远40公里距离穿越建筑物实现小型数据包的传输。Comtac可提供产品以及特定客户专属开发,并可提供LoRa节点和LoRa桥的生产,实现对物联网流程的全面支持。

采用MICA和IBM Watson实现的能源管理

浩亭也将展示两项采用MICA的应用。智能能源管理概念预计将与IBM联合进行展示。展示时,将在展会现场和远程生产现场采集能源测量数据。MICA将数据传送到IBM云端,并在云端利用IMB名为Watson的认知解决方案对数据进行分析。分析结果将在展会上的平板电脑上以可视化方式实时显示。

10号厅展位上浩亭自己的智能工厂演示器将MICA作为用于识别工件载体的RFID读写器使用。此外,智能工厂的最后一个制造单元还将利用MICA实现质量测试应用。

有关这些公司及应用的详细介绍请访问MICA网络的全新网站ww.mica.network.

文字说明:本年度的德国纽伦堡工业自动化展(于2016年11月22日至24日在纽伦堡举行,

10号展厅,展位号140)上将可看到MICA®开放式计算系统用户社区的浩亭创新型微型MICA工业计算机应用展示。