详细信息

06. 十二月 2017

MICA.network在SPS IPC Drives自动化展上展示工业4.0解决方案

简单、快速实施/该网络拥有24家合作伙伴

上海2017126——浩亭与系统合作伙伴一起,在今年于德国纽伦堡举行的SPS IPC Drives自动化展(1128日至30日;10号展厅/140号展台)上展示基于模块化工业计算架构边缘计算系统的工业物联网和工业4.0应用。

浩亭将专注于主打模块化工业计算架构独立功能板的解决方案,它使工业现场总线接口和无线通信的实现变得非常容易。除了ProfinetEtherCAT、以太网EtherNet/IPModbus RTU/TCP之外,还有来自MICA.network新合作伙伴TE Con​​cept有限责任公司的IO-Link产品的模块化工业计算架构版本将首次亮相。MICA.network现有24家合作企业。各企业的介绍,详见www.mica.network网页——28个使用工业4.0模块化工业计算架构的不同应用案例。该社区想要进行国际化。MICA.network重点关注英国、西班牙、美国和中国。

KrumediaEPS Energy为中小企业(SME)提供符合欧洲标准EN 50001、基于模块化工业计算架构的简单能源管理解决方案。该产品包含高达400A的电流传感器,可直接与MICA Energy对接(modbusS0)。无需额外计量。硬件预先进行了配置,可以快速、方便地安装在几乎任何工业环境中。相关的enerchart™云能源管理软件可以使用PayPal™、预付款、SEPA直接借记或SaaS(软件即服务)发票等最新的计费模型来支付费用。额外增加数据点、终止服务等对现有要求所进行的合同调整可以按月进行。

 

电动交通充电站的安全网关

至于电动交通应用,网络安全和威胁情报提供商Infotecs将展示其设计用于保护电动交通工具充电器基础设施免受网络攻击的集成安全解决方案。Infotecs以模块化工业计算架构平台为基础,提供可集成到电动车充电站的安全网关,确保整个路线上的认证过程和数据传输到后端系统,从而防止未经授权读取数据。数据来源于充电系统的内部硬件(例如:仪表、充电控制器、用户接口模块)还是在具有附加控制和分析逻辑的另一个模块化工业计算架构容器里,这并不重要。数据总是通过互联网传输到远程站点,确保安全,防止篡改。

 

数控机床和注塑机的分布式状态监测

 

SDI Innovation为数控机床加工中心、注塑机和生产线等生产系统实际和目标状态的监控、可视化和分析推出了全新的软件工具“Bluebox.sdi”该工具包括全员生产维修(TPM)、设备综合效率(OEE)计算和趋势分析等预置应用。其分析既考虑了顺序,也考虑了时间因素。Bluebox.sdi软件安装在模块化工业计算架构上,可以在生产过程中以分布式方式简单快速地使用,同时也支持云和网络。用户可以自行升级、自定义和配置系统。SDI Innovation提供培训和实施交钥匙服务,包括电子相关工作、编程和软件集成。

 

使用LoRa和射频识别(RFID)进行资产跟踪

 

comtac AG将通过LoRa™网络展示其无线资产跟踪和状态监测解决方案。LoRa是一种LPN低功耗网络技术,它使无线传感器数据能够被远距离读取。comtac使用模块化工业计算架构作为室外LoRa™基站,同时也为专用LoRa网络和开放式平台通信统一架构(OPC UA)连接提供解决方案。AKQUINET股份有限公司将在展位上使用温度监测装置来演示传感器数据和基于云服务协同工作来执行远程监控和预测性维护的方式方法。 

 

欲了解更多信息,请访问:https://www.sps.harting.com/

欲了解更多相关新闻,请访问:http://www.harting.com/en/news/pressfolder/sps

KrumediaEPS Energy为中小企业(SME)提供符合欧洲标准EN 50001、基于模块化工业计算架构的简单能源管理解决方案。

SDI Innovation为数控机床加工中心等生产系统实际和目标状态的监控、可视化和分析推出了全新的软件工具“Bluebox.sdi”